This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869HM

Guru**** 2932190 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/967049/dp83869hm-dp83869hm

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869DP83869EVM

您好!  

我们使用 DP83869HM 作为铜缆到光纤转换器的介质转换器。 我们能够在铜缆和光纤端获得链路、但我们无法进行通信。  

请查找随附的原理图。

模式选择:1000 Base T - 1000 Base X

自动协商:已启用。

我们不使用任何 PHY ID 配置寄存器。

您能不能告诉我们、如果我们在星型 configuration.e2e.ti.com/.../media_5F00_converter_5F00_final_5F00_sch.pdf 上遗漏了一些东西、请告诉我们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hemanth 您好、

    如果您具有寄存器访问权限、则可以提供以下寄存器的读取

    • 0x0
    • 0x1.
    • 0x9.
    • 0xA
    • 0x10
    • 0x11
    • 0x14
    • 0x17
    • 0x19
    • 0x31
    • 0x32
    • 0x33
    • 0x6E
    • 0x1DF

    我将在本周星期四之前查看原理图并提供反馈。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    我们无法访问 MDIO 寄存器。 我们希望仅使用自举设置将 DP83869用作介质转换器。

    看一下论坛的问题、我仍然无法得到明确的答案。

    我们能否仅使用自举设置将 DP83869 IC 用作介质转换器? 请确认。

    此致

    Hemanth R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikhil、

    我们能够使用 USB 转 MDIO 软件狗读取寄存器、请找到以下读数、

    寄存器0000为:1140

    寄存器0001为:7969

    寄存器0009为:0300

    寄存器000a 为:7800

    寄存器0010为:5048

    寄存器0011为:B802

    寄存器0014为:29C7

    寄存器0017为:0040

    寄存器0019为:4444

    寄存器0031为:10B0

    寄存器0032为:0050

    寄存器0033为:0000

    寄存器0033为:0000

    寄存器006E 为:2800

    寄存器01df 为:0044

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hemanth 您好、

    感谢您提供寄存器转储。 原理图、寄存器0x6E 和寄存器0x1DF 均已确认1000Base-T 至1000Base-X 模式的自举设置正确。 对于该 PHY、可能会移除 R81-R85、不需要分压器。  

    最初、您提到您能够观察铜缆和光纤侧的链路、但寄存器0x1当前显示"未建立有效链路"。 您如何确认链接已建立?

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikhil、

    是的、我在链路建立上提到过、但更重要的是使用 LED。 我认为我们没有建立这种联系。

    您是否在原理图上看到任何可能导致问题的东西。

    你有什么建议吗?

    此致

    Hemanth R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikhil、

    此外、我们还能够看到以太网侧的活动 LED。 一旦您停止从 PC ping、闪烁就会停止。

    因此、我对光纤连接器和通信级别有疑问。 您能不能建议是否出现了问题

    此致

    Hemanth R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hemanth 您好、

    关于原理图、我提到 DP83869HM 不需要 SIP、SOP、SIN、SON 引脚上的分压器。 但是、我做了一个拼写错误、所有电阻器 R81-R88都可以移除、而不仅仅是 R81-R85。 移除这些电阻器后、链路是否正确建立?

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    是的、我们移除了电阻器、并在信号检测引脚上连接了下拉电阻器(在查看论坛讨论中提出的建议之后)。 连接光纤电缆后、我可以看到信号检测引脚变为高电平。 但我仍然看不到该链接。

    此外、我们还探测了 SI_P 和 SO_P 上的信号电平 请找到信号电平、但我们看不到任何可疑情况。

      请告诉我您的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    您是否有机会了解上述问题。  

    除了链路、我们能够通过寄存器注意到所有其他变化。 我们无法通过寄存器读数发现任何错误。

    请仔细查看相同的内容。

    此致

    Hemanth R  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢后续行动。 E2E 上的回复因年末假期而延迟。 我们将于1月7日之前返回给您。

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我注意到 DP83869EVM 评估板存在与您在原理图上复制的 SFP 连接相关的问题。  评估板上有一个4.7K 欧姆电阻器 R26、用于将 SFP (Tx 禁用)的引脚3拉至接地。  根据我的经验、在该引脚上有一个4.7K 至10k 欧姆的内部上拉电阻器、因此通过使用该下拉电阻器、您将创建一个分压器、从而有效阻止 SFP 模块进行传输。

    对于我的设计、我只需拆下该电阻器、使 SFP 的引脚3直接接地、这适用于我尝试过的所有 SFP 模块。

    我建议您将设计的 R70替换为0欧姆电阻器、看看这是否会改善这种情况。

    此致

    加雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的 SFP 模块没有内部上拉。 我们必须连接一个下拉电阻器或使其保持 NC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hemanth 您好、

    您能否提供 SFP 型号器件型号? 此外、您能否多次提供读取寄存器0x1来检查链路、然后像以前一样提供完整的寄存器转储、现在添加下面命名的寄存器?

    • 0xC01
    • 0xC04
    • 0xC05

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikhil、

    请查看以下寄存器值和 SFP 模块的数据表、我们无法了解可能出错的原因、因为除链接外、我们将正确获取所有寄存器值、e2e.ti.com/.../CS13F_2D00_24K_2D00_3S_2D00_TI_2D00_L.pdfe2e.ti.com/.../CS13F_2D00_24K_2D00_3S_2D00_TI_2D00_L.pdf

    寄存器0001为:7969

    寄存器0001为:7969

    寄存器0001为:7969

    寄存器0001为:7969

    寄存器0001为:7969

    寄存器0001为:7969

    寄存器0001为:7969

    寄存器0001为:7969

    寄存器0C01为:7969

    寄存器0C01为:7969

    寄存器0C01为:7969

    寄存器0C01为:7969

    寄存器0C01为:7969

    寄存器0C01为:7969

    寄存器0C01为:7969

    寄存器0C04为:0181

    寄存器0C04为:0181

    寄存器0C04为:0181

    寄存器0C04为:0181

    寄存器0C04为:0181

    寄存器0C04为:0181

    寄存器0C04为:0181

    寄存器0C04为:0181

    寄存器0C05为:CDE1

    寄存器0C05为:CDE1

    寄存器0C05为:CDE1

    寄存器0C05为:CDE1

    寄存器0C05为:CDE1

    寄存器0C05为:CDE1

    寄存器0000为:1140

    寄存器0000为:1140

    寄存器0000为:1140

    寄存器0000为:1140

    寄存器0001为:7969

    寄存器0009为:0B00

    寄存器0009为:0B00

    寄存器0009为:0B00

    寄存器000a 为:7800

    寄存器000a 为:7800

    寄存器000a 为:7800

    寄存器000a 为:7800

    寄存器0010为:5048

    寄存器0010为:5048

    寄存器0011为:BB02

    寄存器0011为:AB02

    寄存器0011为:AB02

    寄存器0014为:29C7

    寄存器0014为:29C7

    寄存器0014为:29C7

    寄存器0017为:0040

    寄存器0017为:0040

    寄存器0017为:0040

    寄存器0019为:4440

    寄存器0019为:4440

    寄存器0019为:4440

    寄存器0031为:7969

    寄存器0031为:7969

    寄存器0032为:2000

    寄存器0032为:2000

    寄存器0033为:A0F1

    寄存器0033为:A0F1

    寄存器0033为:A0F1

    寄存器006E 为:0000

    寄存器006E 为:0000

    寄存器006E 为:0000

    寄存器01DF 为:F000

    寄存器01DF 为:F000

    寄存器01DF 为:F000

    寄存器01DF 为:F000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hemanth 您好、

    请留出一些时间来查看寄存器转储和 SFP 模块。 我们将研究此问题、并将在本周星期三之前提供反馈。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikhil、

    此外、我还检查了复位和电源定序的时序。 它符合数据表中提到的时序。

    我对 SFP 模块的电压电平有强烈的怀疑。

    您能告诉我们您的建议吗?

    此致

    Hemanth R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hemanth 您好、

    在这个最近的寄存器转储中、寄存器0x31、0x32、0x6E 和0x1DF 的值与之前不同。 寄存器0x6E 和0x1DF 不再显示 PHY 已设置为介质转换器模式。 这些值是否正确? 如果是、重新设置或下电上电是否会根据原理图中的设置将 PHY 返回到介质转换器模式? 请记住、这些是扩展寄存器。

    如果介质转换器模式在复位或下电上电后未锁定自举设置、您能否尝试使用以下脚本对介质转换器模式的 PHY 进行编程:

    • 将0x0024写入寄存器0x1DF //介质转换器模式
    • 将0x1140写入铜侧的寄存器0x0000 //自协商
    • 将0x5048写入寄存器0x0010 //自动 MDIX

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikhil、

    请查找以下转储。 寄存器转储看起来不错。我不认为这是自举寄存器的问题。

    您是否有机会查看我共享的 SFP 模块的电压电平。

    我相信、电压电平有问题、我无法做到这一点。

    期待您的回应。

    寄存器0001为:7969

    寄存器0001为:7969

    寄存器0c01为:6149

    寄存器0c01为:6149

    寄存器0c04为:0020

    寄存器0c04为:0020

    寄存器0c05为:0000

    寄存器0c05为:0000

    寄存器0009为:0300

    寄存器0009为:0300

    寄存器000a 为:3873

    寄存器000a 为:3800

    寄存器000a 为:3800

    寄存器000a 为:3800

    寄存器0009为:0300

    寄存器000a 为:3800

    寄存器0010为:5048

    寄存器0010为:5048

    寄存器0011为:B802

    寄存器0011为:A802

    寄存器0011为:A802

    寄存器0011为:A802

    寄存器0014为:29C7

    寄存器0014为:29C7

    寄存器0017为:0040

    寄存器0017为:0040

    寄存器0019为:4000

    寄存器0019为:4000

    寄存器0031为:10B0

    寄存器0031为:10B0

    寄存器0032为:0050

    寄存器0032为:0050

    寄存器0032为:0050

    寄存器0032为:0050

    寄存器0033为:0000

    寄存器0033为:0000

    寄存器006E 为:280E

    寄存器01df 为:0044

    寄存器01df 为:0044

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hemanth 您好、

    再次感谢您提供寄存器转储。 对于介质转换器模式、寄存器0x6E 和0x1DF 的值这次看起来是正确的。 但是、寄存器0x32似乎偏离了它的默认值。 是否已写入该寄存器? 我们能否将寄存器0x32返回到默认值0xD0?

    就 SFP 而言、根据提供的原理图和 SFP 数据表、我没有看到任何 SFP 问题。 您已经提到 R81-R88已拆除、SFP 在 DISABLE 引脚上没有内部拉电阻、需要外部下拉电阻来启用 SFP。 如 Gareth 所述、可以尝试使用更强的拉电阻或0欧姆电阻器来确保 SFP 不被禁用。

    此外、作为调试步骤、我们可以尝试将器件的 RGMII 设置为 Copper 模式、测试 PHY 的铜侧、然后将 PHY 的 RGMII 设置为1000Base-X 模式、以测试 PHY 的光纤侧。 通过这种方法、我们可以确定问题是否来自光纤侧的铜。 这些模式可通过寄存器写入来设置。 有关如何将 RGMII 设置为铜线模式和将 RGMII 设置为1000Base-X 模式的说明、请参阅第9.4.8节。 请检查是否可以在铜缆接口和光纤接口上以各自的模式实现链路。  

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikhil:

    实际上、我们没有将任何内容写入0x32、我们可以写入0x00d0。 但它将一直保留到下一次复位。

    如前所述、我们尝试了 RGMII 至铜线和 RGMII 至光纤方法。

    在 RGMII 到铜缆模式下、我们能够进行链路连接检测、而在 RGMII 到光纤的方法中、我们无法获取链路。

    您是否认为光纤侧存在一些问题?

    寄存器01df 为:0040 -- RGMII 至铜线

    寄存器01df 为:0040

    寄存器0001为:7949

    寄存器0001为:796D --上行链路

    寄存器0001为:796D

    寄存器01df 为:0041 RGMII 至光纤  

    寄存器0c01为:6149 --无链接。

    寄存器0c01为:6149

    寄存器01df 为:0044 --无链接。

    寄存器01df 为:0044

    寄存器0001是:7969 --无链接。

    寄存器0001为:7969

    此外、我们在 LED1上注意到的是、您启用介质转换器模式和 RGMII 至光纤。 我们能够看到它的 LED 亮起。 LED1引脚变为高电平。


    键入消息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hemanth 您好、

    我在原理图中看到、SFP 的 SD 引脚被路由到 JTAG_TDI 和这个"SD_FX"信号。 此时"SD_FX"信号仅出现在提供的原理图上。 该信号是否路由到其他位置?

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    SFP 的 SD 引脚直接连接到 JTAG -TDI,原理图中没有其它位置。

    SD_FX 只是一个网络名称。

    此致

    Hemanth R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这是 SD 信号电平的问题。

    SD 信号是逻辑"1"、即正常运行时的输出高电平、显示在 SFF 模块数据表的第4页中。 但对于 DP83869的 JTAG_TDI、当用作信号检测输入时、低电平有效。 因此、我认为您应该反转光纤模块的 SD 信号、然后馈入 JTAG_TDI 输入。

    通常、对于 SFF 模块、SD 为高输出、但对于 SFP 模块(在 SFP 中被命名为 LOS)、SD 为低输出。 用于 EVM 板的模块是 SFP 模块、可直接连接到 DP83869。 对于连接到 DP83869的 SFF 模块、应将其反相。

    如果不能添加逆变器、您可以尝试将 JTAG_TDI 接地。

    我希望这能为您提供帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yansheng、

    感谢您的回答。 是的、它解决了这个问题。 这是 SD 引脚上的逻辑问题。

    此致

    Hemanth R