This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869EVM:DP83869EVM 上的 LED 跳线设置

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/964367/dp83869evm-led-jumper-settings-on-dp83869evm

器件型号:DP83869EVM

大家好、LED_0、LED_1、LED_2的默认设置分别为 Link established、1000Base-T established、TX/RX Activity。 应如何设置跳线 J2、J4、J7?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、还有一个问题。 我在原理图中看不到 AUX_IOVDD 的电压、但我的眼睛是老的。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    这些 LED 跳线应根据 EVM 所需的自举进行设置。 LED 配置是默认配置、可在寄存器0x18和0x19的寄存器映射中的数据表中找到  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您回复我的消息。 我在原理图中看不到 AUX_IOVDD 的电压是多少。

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第47页的数据表显示了模式1连接到 VDD 的 LED、但器件上有不同类型的 VDD 引脚。 数据表中指的是哪个 VDD 引脚?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我按照图116页111三电源配置中所示的电源配置操作。

    我将配置器件以与 SFP+模块连接。

    我已将 LED_0设置为模式0:开启光纤自动协商

    我已经为模式1设置 LED_1:将引脚24配置为信号检测引脚

    我已连接 LED_0、如图31所示;已连接 LED_1、如图31所示。

    我应该如何连接 LED_2?

    您能否解释为什么图31与 EVM 上设置跳线的方式不匹配?

    我认为有一个拼写错误、我认为图中的模式1实际上是模式0、而模式4实际上是模式1、因为 LED 仅是2级。

    在 EVM 上、它们在模式0上对地短路。

    我必须在这里遗漏一些东西。

    请帮帮我。

    谢谢你

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我想附上原理图供大家查看。 我将捆绑 SFP 模式的引脚:

    e2e.ti.com/.../MIB-38.pdf

    您是否愿意为我查看此页面。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    IOVdd 为3.3V、可在原理图的电源部分找到

    正确的模式1和模式4对应于模式0和模式1、因为它们只是两级自举。 这些自举应与 EVM 上的上拉和下拉电平相同。  

    至于原理图审阅、请留出3-5天的时间来审阅原理图。  

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您帮助我找到 IOVDD 的电压。 我会再看一次。 最后、感谢您花时间查看我的原理图。

    恭敬地

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Joe、

    我将在接下来的几天内收到我的反馈。

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joe

    对假期延误表示歉意。 有几个意见:请确保您的 RBIAS 为1%、且您的晶体满足要求。 此外、您的 LED 应绑定到 VDDIO 而不是 VDDA。 您可以查看我们的 EVM 用户指南以供参考。

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我将更正原理图。  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、需要您的帮助。 我的 VDDIO 设置为1.8V、因此我可以连接具有1.8V I/O 的 FPGA 如果我将 LED 更改为 VDDIO、则 LED 将无法工作、因为正向电压为2.1V。 我找不到正向电压低于1.8V 的 LED。

    如果我将 VDDIO 更改为2.5V、那么我需要通过电压转换器传输哪些信号? RMGII MDIO?

    非常感谢你的帮助。

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我发现一个正向电压为1.7V 的 LED 和一个电流测试值为2mA 的 LED。 因此、我可以将 LED 搭接更改为 VDDIO 1.8V、并在 LED 上使用一个50欧姆的电阻器。

    这是什么样子的?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    这看起来不错

    谢谢

    Cecilia