This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:在接收器模式下、THVD8000的接收数据输出引脚上出现的载波频率。

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3232RGTEVM, THVD8000, THVD8000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/962702/thvd8000-carrier-frequency-appearing-on-receive-data-output-pin-of-thvd8000-when-in-receiver-mode

器件型号:THVD8000
主题中讨论的其它部件:TRS3232RGTEVM

您好!

我正在使用 THVD8000测试定制电路板布局、并在输出引脚上看到5MHz 载波频率。  您是否看到过此问题、如果是、原因是什么?  您能否共享 EVM 的光绘文件或源 CAD 文件、以便我将 EVM 的内层布线与布局进行比较?

谢谢!

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    随附光绘文件。

    e2e.ti.com/.../THVD8000_5F00_Gerber.zip

    很抱歉耽误你的时间。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    您发送的文件看起来与其他器件类似、Gerber 文件将其称为 INT116 REV A 板。

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    很抱歉造成混淆。 INT116是 THVD8000EVM 的内部分配电路板名称。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    请检查您发送给我的文件。

    此致、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    我刚刚检查了 zip 文件、其中包括 THVD8000 EVM 的光绘文件和 odb 文件。 还有其他需要吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    好的、现在你让我怀疑我的理智。  我已经检查了光绘文件和 odb 文件...  这两组文件都用于同一电路板、这是 odb 文件所说的2英寸 x 2英寸电路板、用于 TRS3232EVM。  我正在寻找 THVD8000 EVM、它大约是4英寸 x 6英寸电路板。  这是一个4层电路板、在外层布线、在两个内层供电和接地。

    此致、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    你是对的、很抱歉我错了、我查看的是我的内部文件、而不是 Hao 提供的文件。  

    Hao、

    您似乎为 TRS3232RGTEVM (INT116)而不是 THVD8000EVM (INT122)提供了文件。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    很抱歉、我没有意识到这一错误。 以下 是 THVD8000 (INT122)的文件。

    e2e.ti.com/.../INT122_5F00_Gerber.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    没问题,我只是很高兴你犯了错误,不是我;-)

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    这是一个4层电路板、而中间的两层是接地和 Vcc。

    此致、

    Hao