This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS89C386TMEAX/NOPB &DS89C387TMEAX/NOPB

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD09

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/966834/ds89c386tmeax-nopb-ds89c387tmeax-nopb

主题中讨论的其他器件:SN65HVD09

您好!

 我们需要 TI 部件以下、因此建议您购买任何可能的库存。  

 请分享 任何可用的 P2P 替换部件。

DS89C386TMEAX/NOPB   

DS89C387TMEAX/NOPB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheree、

    应用是否需要全部12个通道? 在线查看、我们似乎提供了9通道和10通道接收 IC。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    是的、我们使用全部12个渠道、我们能否获得采购支持。

    请分享 TI 器件编号以了解9通道和10通道(接收器和发送器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheree、

    很抱歉耽误你的时间、感谢你的耐心。

    我们有一个收发器、在一个封装中有9个发送器和9个接收器、即 SN65HVD09。 否则、我们只有具有4个发送器和/或4个接收器的器件。

    DS89C386似乎不再可用。

    此致、