This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD72:输出有时异常

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/967562/sn65hvd72-output-abnormal-sometimes

器件型号:SN65HVD72

大家好、

客户测试 SN65HVD72DR、有时发现输出为 worng.check 输出波形、如下所示:

输入如下:

错误的输出 A:

正常输出 A:

如错误的输出 A 所示、接收器将接收到超过1位的数据、这会导致数据错误。  

您能不能帮助您评论为什么输出在数据传送结束时具有低电平? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可以通过 DE 输入在该点变为低电平来解释。 您能否同时显示 DE 和 A 的捕获?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    附加的客户 schmatic 和 D&A 波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所见、在 A 变为低电平后、DE 输入实际上会变为低电平。

    如何控制 VP_RS485_DE? 为什么 VP_RS485_TXD 在数据包后变为低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    感谢您一如既往的帮助。

    Betty、

    对此进行了任何更新?

    此致、