This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT34:SN65LVDT34D 与 RS-422输入搭配使用

Guru**** 2620655 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/967471/sn65lvdt34-sn65lvdt34d-used-with-rs-422-input

器件型号:SN65LVDT34

大家好、

我们的客户希望将 SN65LVDT34用作 RS-422接收器。
他们知道这是一个 LVDS 线路接收器、但如果将该器件用作 RS-422接收器、他们需要知道该器件对可靠性的影响。 是否会立即损坏器件? 如果不是、如果不是这样操作器件、可靠性会如何降低?  

该器件在 VCC 上的最大工作电压为3.4V、工作温度可高达+85C。

如果您有任何疑问、请告诉我您的意见。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    请参阅数据表中的建议运行条件表。 如果器件在这些条件下运行、则不存在可靠性问题。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K:

    我今天刚刚收到了客户的回复。
    分享您的答案后、客户还会问以下问题:

    在其应用中、SN65LVDT34D 输入端的差分电压可能高达3.5V。

    当他们理解绝对最大额定值表时、该器件的 LVDT 版本的最大差分输入电压为1V;该限制是否仅由该器件的片上电阻器造成? 如果超过1V 差分输入电压限值、是否仅限可能损坏的电阻器、器件的其余部分仍正常工作、或者是否会对器件造成更广泛的损坏? 如果他们使用此器件的 LVDS 版本(SN65LVDS34D)、是否能够处理3.5V 最大差分输入电压?

    请告诉我以上您的评论。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    问得好。 3.5V 可能会损坏 LVDT 版本、但不会损坏 LVDS 版本。 但是、请注意、LVDS 版本的建议幅度范围为最小0.1V、最大3V。 因此、虽然3.5V 电压不会损坏器件、但如果器件在建议的工作条件之外运行、我们无法保证器件正常运行。  

    此致、

    I.K.