This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:监视器上无输入 HDMI vedio 信号

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/964393/sn65dp159-no-input-hdmi-vedio-signals-on-monitor

器件型号:SN65DP159

您好!

英特尔 CPU (Elkhart lake)在监视器上读取 EDID 并输出 HDMI 信号(从 Intel 到 DP159)。

但是显示器仍然显示"无输入 vedio 信号"、是否有任何关于此问题的建议?

顺便说一下、两个 TMDS 对是交换连接的、但我已经跳接了它们。

谢谢!

Shane  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane

    我能看一下您的原理图吗?您还能在原理图上标记您跳过修复的位置吗?

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0385.sch_5F00_DP159.pdfHiDavid、

    我附加了原理图文件、跳线供参考。

    如果可用、您能否帮助安排 FAE 给我们端调试此问题?   e2e.ti.com/.../8838.sch_5F00_intel.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane

    由于 OE 引脚已经有一个内部上拉电阻、我将移除 R500、并将 C557更改为0.22uF 电容

    2.请将 TERM、PRE_SEL 和 EQ 保留为 NC

    3.我会将 R494降低至6.4k

    您能否验证 DP159_HPD_SNK 是否被驱动为高电平。 如果 DP159_HPD_SNK 被驱动为高电平、您能探测时钟输出并验证时钟频率吗?  

    是否还可以转储 DP159第0页和第1页寄存器? 要转储第1页寄存器、请先将0x01写入寄存器0xFF、然后从寄存器0x00转储到0xB1。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    由于 OE 引脚已经有一个内部上拉电阻、我将移除 R500、并将 C557更改为0.22uF 电容

      -->返工完成

    2.请将 TERM、PRE_SEL 和 EQ 保留为 NC

      -->返工完成

    3.我会将 R494降低至6.4k

     -->返工完成

    您能否验证 DP159_HPD_SNK 是否被驱动为高电平。 如果 DP159_HPD_SNK 被驱动为高电平、您能探测时钟输出并验证时钟频率吗?  

     -->是的,HPD_SNK 被驱动为高电平,时钟输出约为148MHz。 请参阅随附的波形图。

    是否还可以转储 DP159第0页和第1页寄存器? 要转储第1页寄存器、请先将0x01写入寄存器0xFF、然后从寄存器0x00转储到0xB1。

    -->我不知道 您对 DP159第0页和第1页寄存器的意义

    谢谢

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane

    如果您看到时钟输出、对我来说、DP159正在工作。 我将仔细检查 Intel Elkhart Lake 和 DP159之间的通道顺序、以及您为确保它们正确而进行的返工。

    如果您将分辨率更改为1080p 或4K@30Hz、您是否还能看到时钟频率的变化?  

    PAGE 0寄存器是 DP159数据表中的寄存器。 PAGE 1寄存器是 TI 内部诊断寄存器。  要转储第1页寄存器、请先将0x01写入寄存器0xFF、然后从寄存器0x00转储到0xB1。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    时钟输出是 Intel 端、我重新测量 Intel 和 DP159的时钟占位符。

    DP159没有时钟信号、请参阅随附的波形。

    谢谢!

    Shane  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane

    只需再次检查、当您测量时钟输出时、示波器探针是否通过50欧姆端接电阻端接至3.3V?

    您是否在多个 DP159板上看到了此问题?  

    我已与台湾的 FAE 取得联系、要求他们与您联系。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    只需再次检查、当您测量时钟输出时、示波器探针是否通过50欧姆端接电阻端接至3.3V?

    -->当然可以。

    您是否在多个 DP159板上看到了此问题?  

    -->否

    我已与台湾的 FAE 取得联系、要求他们与您联系。

    -->您能给我们分配一个 FAE 来支持此 ISSER 吗? 因为这个问题对于我们的项目来说有点小问题。

    谢谢!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane

    我了解您的项目的重要性。 Mark 是我们当地的 FAE、他将与您联系并安排电话会议来解决此问题。

    如果您在多个 DP159板上未看到此问题、这是您看到此问题的唯一板吗? 如果是这种情况、您是否尝试交换回流或交换设备?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane

    更新至 TT。 电路板上未正确组装共模扼流圈。 解决扼流圈问题后、我们就可以解决无屏幕问题。

    谢谢
    David