This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750客户电路板调试

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/967647/tps25750-tps25750-customer-board-debug

器件型号:TPS25750

您好、先生、

 客户制造他们的 TPS25750板(5V 电源接收器、第一个版本不需要控制充电器)、我们在 TPS25750引导时遇到问题:

1.客户电路板可以处理电池电量耗尽过程,并在没有 EEPROM 的情况下等待 PDO 协商。 (可以看到电源报告其 PDO、但 TPS25750无响应)

2.客户电路板通过 EEPROM 构建 CC 角色定义(Vbus 中有5V 电压)、我们可以看到 TPS25750通过 I2C 分析仪成功读取 EEPROM 中的数据、但 TPS25750无法开始与电源通信、CC 正在重新连接... 请参阅随附的关于 CC 日志。

e2e.ti.com/.../tps25750_5F00_failed.usb

我们将该槽放入 TPS25750EVM 中、看起来不错。

 您是否愿意帮助检查我们是否可以在客户电路板上进行任何检查? 感谢你的善意帮助。

e2e.ti.com/.../TPS25750D_5F00_20201229.pdf

此致、

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gary:

    您能否尝试将 EEPROM 的 WP 引脚直接接地? 我在 EEPROM 的数据表中读出 WP 可以耦合到 VCC、这将导致对 EEPROM 的任何写入都无法通过。 目前、WP 引脚被拉过一个10kOhm 电阻器、但如果直接短接至 GND、可能会发生什么情况。 这就说明了为什么向 EVM 写入二进制文件有效、但这不起作用。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

     我们修改 WP 设置、结果相同。 BTW、我认为 PD 通过 EEPROM 加载数据、因为我们可以看到 I2C 传输、并且可以在必要时向您提供 I2C 日志。 除了进入调试模式外、我们是否可以查看电路以确认 TPS25750 PD 工作状态?  

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    您能否提供 I2C 日志? 这将非常有帮助!

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Mike、

     供参考、谢谢。

    Gary

    e2e.ti.com/.../i2clog.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gary:

    看到二进制文件在 TI 的 EVM 上工作、我想知道您的硬件是否有问题。 我注意到、所选 EEPROM 的数据表中只有 A0和 A1用于地址输入、但您的原理图中有 A3。 这是否会改变您对 EEPROM 的寻址方式?

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到解决、请单击"已解决"。