This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:125MHz EMI 噪声

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/965477/dp83867ir-125mhz-emi-noise

器件型号:DP83867IR

尊敬的团队:

我的客户正在其试验板上评估 DP83867IRRGZT。 当他们测量试验板的 EMI 时、试验板上有125MHz 的 EMI 噪声。 拔下 LAN 电缆后、125MHz 的 EMI 噪声得以降低。 然后、他们认为这是与 DP83867IR 应用相关的噪声。
我让他们尝试通过 CLK_O_DISABLE = 1 (=在 CLK_OUT 引脚上禁用时钟输出)来禁用 CLK_OUT、但125MHz EMI 噪声未降低。

您能否建议您检查 DP83867IR 应用的哪个部分以降低125MHz EMI 噪声?

谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ninomiya、

    您能否尝试设置寄存器0x0000的位[10]以启用 MII 隔离模式、并看到这会降低噪声?

    如果这不起作用、您能否共享寄存器转储文件?

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian - San:

    客户尝试设置 寄存器0x0000的位[10]以启用 MII 隔离模式、但噪音没有降低。

    寄存器转储文件如下所示、
    *在" MII PHY 0:的寄存器"之后的数字是0x00到0x1F 的寄存器值。

    (三

     MII PHY 寄存器0:

       1140 796d 2000 a231 05e1 cde1 006F 2001

       6001 0200 7800 0000 401F 00a8 3000

       d048 bc02 0000 1c80 29c7 0000 0040

       6150 4444 0002 0000 0000 0202 0000

    (三

    请查看它们的寄存器设置并建议降低125MHz 噪声的措施。
    谢谢你。

    此致、

    Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ninomiya、

    我想再次确认一些事情。 当客户启用 MII 隔离模式时、CLK_OUT 是否也被禁用? 此外、我没有看到寄存器配置有任何未解决的问题。

    为了有可能找到噪声源、请尝试以下实验并让我知道结果:

    1. 插入电缆后、启用 MII 隔离模式、禁用 CLK_OUT、测量 RX_CLK。 客户是否看到125MHz 时钟?
    2. 插入电缆后、MII 隔离模式启用、CLK_OUT 禁用、将运行速度从1000Mbps 降低到100Mbps。 客户是否仍然看到125MHz 噪声?

    此致、

    Adrian Kam