This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS31:SN65LVDS31-PW (TSSOP-16引脚)的热阻信息

Guru**** 2826835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/966246/sn65lvds31-thermal-resistance-information-for-sn65lvds31-pw-tssop-16pin

器件型号:SN65LVDS31

我正在寻找数据表中缺失的 SN65LVDS31-PW (TSSOP-16引脚)的结至电路板特性参数。

我能否假设 数据表  中 SN65LVDS31-NS (SOIC-16引脚)的 J 至 B 特性参数比 TSSOP 封装更保守、因此请改用它?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    我已经提交了有关此信息的热建模请求。 请最多允许2周(标准提前期)来完成此申请。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    RθJB 对于该器件为56.5 C/W

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 I.K. !!