This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TPS65987D:TPS65987D 源20V5A 设置

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TIDA-050012, TPS65981
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/960106/compiler-tps65987d-tps65987d-souce-20v5a-setting

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件: TPS65987TPS65987EVMTIDA-050012TPS65981

工具/软件:TI C/C++编译器

我希望使用 TPS65987D 提供100W 的功率。

我尝试使用 TPS65987 EVM 供电、但协商的电压为20V3A。

我想确认设置
是否有方法将"Type C Current"设置为5A?

GUI 上的"类型 C 电流"仅为 Defolt、1.5A、3A。

最恰当的考虑

库多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否意味着您将 PD 控制器配置为5A PDO、但它仅提供3A 合同? 如果是、请检查电缆是否支持5A 电流(您可以从电缆或 PD 布线的数据表中找到电缆容量)。

    谢谢

    普拉吉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prajith San

    谢谢重播

    我使用的是以下电缆
    www.mco.co.jp/.../
    UPD -220/BK
    该封装表示它与20V/5A/100W 兼容
    此电缆是否可以使用?

    我将列出确认的 PC。
    www2.razer.com/.../razer-blade-stealth
    锯片隐形13.
    当我从交流适配器连接它时、它是20V 4.2A。
    但在 TPS65987EVM 中、它是20V 2.7A。

    TPS65987EVM
    PP1 20V (外部电源)
    PP2 5A (DCDC_VAR)

    软件
    S1、S2 Defolt


    请确认设置吗?
    此外、我是否需要在硬件方面更改 TPS65987EVM?

    最恰当的考虑

    库多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prajith San

    I Attached Config 设置

    您会确认此数据吗?

    最恰当的考虑

    库多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kudo-San、

    请共享您正在使用的 pjt 文件。  

    谢谢

    普拉吉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Prajith San

    我尝试上传 pjt 文件。

    您会确认吗?

    如果无法确认,请告诉我如何附加此 prj 文件。

    最恰当的考虑

    Shuji.kudo

    e2e.ti.com/.../tps65987d.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kudo-San、

    如我所见、在 GPIO 20事件中、源 PDO3协商"、但仅选择两个源 PDO。

    您的硬件电路的设置是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    我使用的 PC 兼容100W。
    我不使用其他 PC。
    所以我只准备了5V 和20V。

    20V 至 PP1
    5V 至 PP2

    通过 TPS65987EVM、我连接了 PP1 = SYS_VCC (20V)、PP2 = DCDC_VAL
    是否有办法根据此规格提供20V 5A 电流?

    您 是否可以发送能够使用 TPS6587EVM 确认20V5A 的 bin 文件或 pjt 文件?

    您能告诉我 我们是否需要通过 TPS65987EVM 更改硬件设置 吗?

    最恰当的考虑

    库多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS65987DDH_5F00_20V_5F00_5A.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kudo-San、

    您可以尝试使用我附加的最新.pjt 文件、我已经验证了.pjt、它可以成功地进行20V @5A 通信。

    我想解释本例的两点。

    由于您使用外部电源为20V @5A 上电、因此无需在 PDO3处设置 GPIO 20事件。 PD 通信后、您映射的20V 源路径将自动启用;

    2. 5A 通信故障是由电子标记未通电引起的。 您使用了标准配置模板、该模板不包含与 Vconn 相关的配置、因此电子标记未通电、因此电缆未向 PD 控制器指示其电流能力@5A、并最终导致5A 通信故障。

    此外、我想指出、如果您希望使用 DCDC 生成20V PDO、那么您对 GPIO20 @PDO3的设置会导致错误。

    -------- >您仅在"发送源功能"寄存器中配置了两个 PDO、因此20V @5A 的 PDO 是 PDO1而不是 PDO3;仅当您配置四个 PDO 时、才会使用 PDO3。 在 TPS65987D EVM 上、电压电平由 GPIO 决定、GPIO 将控制直流/直流转换器发出相对电压电平。 我们使用 GPIO14/GPIO15/GPIO17/GPIO20来生成5V/9V/15V/20V。 实际上、5V 自然由 DCDC 输出产生、GPIO14仅用于点亮5V 指示灯 LED。

    总之、您设置的配置在这种情况下毫无意义、因为您使用外部电源(SYS_PWR)在 VBUS 上生成20V 电压。 但是、如果您希望使用 DCDC 在 VBUS 上生成20V 电压、则需要在 GPIO 20上设置"source PDO1"、而不是"source PDO3"、因为您只需设置两个 PDO 即可传输源电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄冰,您好!

    我检查 上一个帖子 ,建议 将5V 连接到 PP_Cable 引脚。 对于 VCONN 、为带有电子标记的 Type-C 电缆供电。

    现在我使用的是 TIDA-050012、 它似乎将 PP_Cable 引脚接地、  

    如果要使用 e-mark、需要在 TIDA-050012上重新进行工作 、连接  PP_Cable 引脚连接5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    我在 TPS65987中遇到了相同的问题 ,  

    将 20V 3A 系统配置设置为20V 5A 时。  按电源板(TIDA-050012)和 pjt (TIDA-050012 电源板)  

    然后使用接收板(TIDA-050014)通过"接收 源功能(0X30)"检查源配置文件、

    但是接收源配置文件仍然显示20V/3A,能帮我吗?

    (-------- 我的设备---)

    源板:  TIDA-050012

    接收板: TIDA-050014

    Type C 电缆: 电子书

    TPS65981_2_6_7_8应用程序自定义 GUI 版本:6.1.1  

    源板 Pjt 文件:  

    e2e.ti.com/.../SourcePjt.pjt

    (1)当我连接 其他 Type-C 充电器开关时、它可以为  接收板提供超过3A 的电流、然后检查寄存     器"接收源能力(0X30)"、它的配置文件是正确的 Type-C 充电器。

    (2) TPS65987中是否有可 检查电子标记是否打开的寄存器?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Les LAN、

    正如我前面所解释的那样、您是否曾检查过电缆是否支持@5A? 是否已建立 VCONN?

    如果要成功建立5A PD 功率级别、应首先确认这两项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、让我看看。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Les LAN、

    由于问题已在其他主题中得到解答、请检查、我现在将关闭此问题。