主题中讨论的其他器件: TPS65987、 TPS65987EVM、 TIDA-050012、 TPS65981
工具/软件:TI C/C++编译器
我希望使用 TPS65987D 提供100W 的功率。
我尝试使用 TPS65987 EVM 供电、但协商的电压为20V3A。
我想确认设置
是否有方法将"Type C Current"设置为5A?
GUI 上的"类型 C 电流"仅为 Defolt、1.5A、3A。
最恰当的考虑
库多
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI C/C++编译器
我希望使用 TPS65987D 提供100W 的功率。
我尝试使用 TPS65987 EVM 供电、但协商的电压为20V3A。
我想确认设置
是否有方法将"Type C Current"设置为5A?
GUI 上的"类型 C 电流"仅为 Defolt、1.5A、3A。
最恰当的考虑
库多
您好 Prajith San
谢谢重播
我使用的是以下电缆
www.mco.co.jp/.../
UPD -220/BK
该封装表示它与20V/5A/100W 兼容
此电缆是否可以使用?
我将列出确认的 PC。
www2.razer.com/.../razer-blade-stealth
锯片隐形13.
当我从交流适配器连接它时、它是20V 4.2A。
但在 TPS65987EVM 中、它是20V 2.7A。
TPS65987EVM
PP1 20V (外部电源)
PP2 5A (DCDC_VAR)
软件
S1、S2 Defolt
请确认设置吗?
此外、我是否需要在硬件方面更改 TPS65987EVM?
最恰当的考虑
库多
Hallo Prajith San
我尝试上传 pjt 文件。
您会确认吗?
如果无法确认,请告诉我如何附加此 prj 文件。
最恰当的考虑
Shuji.kudo
你好
我使用的 PC 兼容100W。
我不使用其他 PC。
所以我只准备了5V 和20V。
20V 至 PP1
5V 至 PP2
通过 TPS65987EVM、我连接了 PP1 = SYS_VCC (20V)、PP2 = DCDC_VAL
是否有办法根据此规格提供20V 5A 电流?
您 是否可以发送能够使用 TPS6587EVM 确认20V5A 的 bin 文件或 pjt 文件?
您能告诉我 我们是否需要通过 TPS65987EVM 更改硬件设置 吗?
最恰当的考虑
库多
Kudo-San、
您可以尝试使用我附加的最新.pjt 文件、我已经验证了.pjt、它可以成功地进行20V @5A 通信。
我想解释本例的两点。
由于您使用外部电源为20V @5A 上电、因此无需在 PDO3处设置 GPIO 20事件。 PD 通信后、您映射的20V 源路径将自动启用;
2. 5A 通信故障是由电子标记未通电引起的。 您使用了标准配置模板、该模板不包含与 Vconn 相关的配置、因此电子标记未通电、因此电缆未向 PD 控制器指示其电流能力@5A、并最终导致5A 通信故障。
此外、我想指出、如果您希望使用 DCDC 生成20V PDO、那么您对 GPIO20 @PDO3的设置会导致错误。
-------- >您仅在"发送源功能"寄存器中配置了两个 PDO、因此20V @5A 的 PDO 是 PDO1而不是 PDO3;仅当您配置四个 PDO 时、才会使用 PDO3。 在 TPS65987D EVM 上、电压电平由 GPIO 决定、GPIO 将控制直流/直流转换器发出相对电压电平。 我们使用 GPIO14/GPIO15/GPIO17/GPIO20来生成5V/9V/15V/20V。 实际上、5V 自然由 DCDC 输出产生、GPIO14仅用于点亮5V 指示灯 LED。
总之、您设置的配置在这种情况下毫无意义、因为您使用外部电源(SYS_PWR)在 VBUS 上生成20V 电压。 但是、如果您希望使用 DCDC 在 VBUS 上生成20V 电压、则需要在 GPIO 20上设置"source PDO1"、而不是"source PDO3"、因为您只需设置两个 PDO 即可传输源电压。
黄冰,您好!
我检查 上一个帖子 ,建议 将5V 连接到 PP_Cable 引脚。 对于 VCONN 、为带有电子标记的 Type-C 电缆供电。
现在我使用的是 TIDA-050012、 它似乎将 PP_Cable 引脚接地、
如果要使用 e-mark、需要在 TIDA-050012上重新进行工作 、连接 PP_Cable 引脚连接5V?
您好,
我在 TPS65987中遇到了相同的问题 ,
将 20V 3A 系统配置设置为20V 5A 时。 按电源板(TIDA-050012)和 pjt (TIDA-050012 电源板)
然后使用接收板(TIDA-050014)通过"接收 源功能(0X30)"检查源配置文件、
但是接收源配置文件仍然显示20V/3A,能帮我吗?
(-------- 我的设备---)
源板: TIDA-050012
接收板: TIDA-050014
Type C 电缆: 电子书
TPS65981_2_6_7_8应用程序自定义 GUI 版本:6.1.1
源板 Pjt 文件:
(1)当我连接 其他 Type-C 充电器开关时、它可以为 接收板提供超过3A 的电流、然后检查寄存 器"接收源能力(0X30)"、它的配置文件是正确的 Type-C 充电器。
(2) TPS65987中是否有可 检查电子标记是否打开的寄存器?