This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300:如果引脚19和引脚20在不使用时可连接至 GND

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/967339/tpd6s300-if-pin19-and-pin20-can-be-connected-to-gnd-when-not-used

器件型号:TPD6S300

大家好、

只需检查引脚19和引脚20在不使用时是否可以连接到 GND。 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果未使用这些引脚、请将其保留为 NC。

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:  

    感谢您的回复。  

    如果将这个引脚保持为 NC、那么这两个引脚上的电压是否都悬空或连接到 GND 都正常?  

    此外、引脚16/17是 NC 引脚、 这两个引脚是否都悬空或连接到 GND 都正常?  

    谢谢。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请将引脚19和引脚20保留为 NC。 请将引脚16和引脚17接地。

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    感谢您的回复。

    但这是什么原因呢? 如果 NC 引脚、它应该可以悬空或接地。 在客户方面、他们具有此类应用、因此需要知道引脚19/20需要悬空(不能接地)和引脚16/17需要接地(不能悬空)的原因、因为它们是两个 NC 引脚(如果未使用)。 谢谢。

    BRS

    假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    实际上、我想将我之前的建议更改为接地引脚19/20。 数据表具体介绍了如何处理这些引脚。 虽然引脚16/17名称将其列为 N.C.、但引脚方向是将其接地、类似于引脚19/20、如下所示。  

    谢谢、

    Emma