This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HGV-Q1:发送收发器至待机模式以实现低功耗

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042HGV-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/962606/tcan1042hgv-q1-sending-transceiver-to-standby-mode-for-low-power-consumption

器件型号:TCAN1042HGV-Q1

尊敬的 TI 团队:

我们面临 TCAN1042HGV-Q1的待机模式问题。

INFO:- VCC=VIO=5V (隔离)。 通过光电隔离器驱动 TX、RX、STB。

根据数据表、当 STB 引脚被拉至 VCC 时、收发器应进入低功耗状态。

观察结果:-如果 STB 引脚悬空、则会被拉高、但如果我们尝试使用光隔离器驱动它、则会保持低电平。

当我们要将收发器发送到待机模式时、我们不会断开 VCC 或 VIO 电源。

这会是个问题吗?

此致、  

罗汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohan、

    TCAN1042在 STB 引脚上具有集成上拉电阻、因此当它保持悬空时、器件将默认为待机模式。 此设计旨在在控制器最初启动或处于非活动状态(输出为高阻抗)时使器件保持低功耗状态。 如果使用开漏输出驱动该引脚、我仍然建议使用外部上拉电阻器来加快转换速度并提高抗噪性能。  

    这是否能回答您的问题? 如果我误解了您的布局、请通过描述或说明您的设计中的光耦合器如何驱动 STB 来提供帮助。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    这并不能完全解决问题。 但我们确实知道、如果我们将 STB 保持悬空、它将始终上拉至 VCC、从而使收发器始终保持在低功耗模式。

    我们所面临的问题是、当我们通过光耦合器驱动 STB 引脚时、STB 引脚永远不会被驱动为高电平。 我们已从外部将引脚拉高至 VCC。 我们通过驱动另一个电路来确认光耦合器正常。

    因此、我们询问是否必须移除收发器的 VCC、收发器必须仅通过 VIO 引脚接收功率、以便为带有 V 后缀的器件利用 STB 功能。  

    如果您需要任何其他信息、请告诉我。

    此致、

    罗汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohan、

    收发器不需要以任何方式断电即可实现待机模式。 当 STB 引脚被驱动至高于高电平输入阈值(0.7*Vio)时、当 Vcc 和 Vio 都被施加时、这应该是可能的。  

    听起来、外部上拉电阻(如果包含)难以单独将 STB 线路拉至该电压。 由于通过 TCAN1042的待机引脚的泄漏电流应该只有几 uA、我想知道这条线路上是否有任何其他负载。 除了光耦合器、收发器和上拉电阻器之外、该线路上还有其他器件/组件吗? 如有可能、请分享原理图或高级图-包括电阻器值。 还可以共享光耦合器的器件型号吗? 我想知道它的输出结构是什么。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric。

    在数据表中添加了一节内容、其中提到待机模式下不需要 VCC、仅需要 VIO。 在原理图中、VCC=VIO=5V 始终。

    我已附上一节原理图、并用红色叉号标记了未安装的元件。

    如果您有任何其他疑问、请告诉我。  

    此致、
    罗汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohan、

    似乎没有任何方法可以将 TCAN1042的 STB 引脚驱动到接地电位。 当光耦合器未激活时、外部3.3k Ω 上拉电阻器会将 STB 引脚偏置至 ISO_5V。 当光耦合器处于活动状态时、它同样将线路电位驱动至 ISO_5V。 如果设计的目的是在光耦合器接合时将收发器置于正常模式(STB 引脚低电平)、则光耦合器的引脚7可连接到 GND_ISO 网络。

    对于 TCAN1042所需的电源、该器件可在完全通电或未提供 Vcc 的情况下处于待机模式。 换言之、待机模式不需要 Vcc、但在待机模式激活之前无需移除该电源。 为了实现正常运行、必须为收发器提供 Vcc 以驱动 CAN 通信。  

    请告诉我以上的评论是否合理、或者我是否可以进一步澄清。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我们面临的问题是、当光耦合器关闭时、无法将 STB 引脚驱动至 ISO_5V。 当光耦合器导通时、我们能够将 STB 引脚驱动为低电平。 附上6N137的真值表。 我们将其用于使能高电平配置。 还有什么其他东西可以强制 STB 引脚保持低电平吗?

    此致、

    罗汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohan、  

    TCAN1042中没有尝试保持输入低电平的内部结构。 弱上拉应该会尝试将该状态默认为高电平、因此很难听到这样的消息、并且器件的外部上拉仍然不会进入待机模式。

    您能否在从低输出状态转换到高输出状态期间对 STB 网络进行范围截图? 我想看看不同状态下的电压是否有任何变化、在高电平状态下可实现的电压是多少。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我们能够在 VCC 可用的情况下将 TCAN1042发送到 STARNBY 模式。 感谢您的支持。