This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:TUSB7340 EOL 计划

Guru**** 2912850 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/966661/tusb7340-tusb7340-eol-plan

器件型号:TUSB7340

大家好、

最近是否有关于 TUSB7340 EOL 的新闻?

我的客户希望在此器件中进行设计、但他们仍需要我们的承诺。

我将向他展示"我们对产品寿命和供应连续性的承诺"以及您的回复。

ABIIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户仍然可以订购、但支持可能会受到限制、尤其是软件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    这是一位工业客户、他们想知道是否有任何 EOL 计划、或者我们能否确认此产品在10年内不会停产。  

    谢谢

    ABIIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我来看看市场营销。 也许是在他们不在办公室的一年之后

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian:

    非常感谢。

    我期待收到任何信息!

    最棒的

    ABIIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian:

    你有任何新闻更新吗?

    谢谢!

    ABIIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10年时间可能太长、但在未来几年仍在生产中。