This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:链路丢失计时器

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/959279/dp83848i-link-loss-timer

器件型号:DP83848I

大家好、

我的客户想知道 链路丢失情况下 DP83848I 的反应时间。

您能告诉我链路丢失计时器设置计数吗?

我在数据表中找不到信息描述、客户希望它应该小于15us。

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi、您好!

    15us 看起来非常严格。 但我仍在检查以查看可能的值。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Vikram-san、

    我可以对此进行任何更新吗? 我的客户正在等待。

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi-San、您好!

    在正常情况下、链路丢失时间为250us、我正在寻找一个可能的寄存器设置来使其小于15us。您正在寻找 EtherCAT 应用吗?

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi-San、您好!

    我在内部进行了检查和讨论、但找不到任何寄存器设置来将计时器配置为小于15us。 通过检测 RX_ER、可以进行一些硬件级变通、以满足15us 的这一时序要求。 这是否仍然对客户开放?

    --

    此致、

    Vikram