This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:Si 分析错误

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/956278/dp83867e-si-analysis-error

器件型号:DP83867E

大家好、

在我的项目中、我将以太网 PHY 连接到 Virtex 7 FPGA。 在执行 SI 分析时、我会得到下图所示的误差。 请帮助我解决此问题。

请参阅下面的拓扑。

谢谢、

jayanth。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayanth 您好、

    我想知道您能否提供更多信息、以便我们更好地了解您的问题。 您在此仿真中连接了哪些引脚? 您将什么 IBIS 模型用于 DP83867? 您能否确认您使用 Hyperlynx 作为 SI 分析工具? 您能不能向我介绍一下仿真中的系统是什么?

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome、您好!

    感谢您的回复。 根据您的问题、

    1. 我们在以太网接口中使用了 SERDES。 FPGA 的 MGT 引脚连接到 PHY 收发器引脚的 SGMII 引脚。
    2. 我们是 IBS AMI 模型、发布在 TI 网站的 DP83867页面中。
    3. 是的、我们使用 Hyperlynx 工具进行 SI 分析
    4. 我没有理解最后一个问题。

    谢谢、

    Jayanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayanth 您好、

    我们的团队将查看这一点、并在2-3天内回复您。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayanth 您好、

    我们的团队能够使用 DP83867模型、并使用中间的电容器创建了两个实例(一个连接到接收模型的传输模型)、我们能够顺利生成数据。 我想看一看 Xilinx 模型以及其他可能导致此问题的组件。

    此致、
    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome、您好!

    同一 IBIS AMI 模型用于在我的项目中模拟 FPGA 和 SFP+之间的信号完整性、我在模拟它时没有遇到任何问题、因此我认为 Xilinx 模型没有问题、 由于保密协议、我无法在附件中共享文件、但我用于下载 Xilinx FPGA IBS AMI 模型的链接如下所示。

    为便于参考、我们在项目和 SI 分析中使用了 Xilinx Virtex 7 FPGA (器件型号 XQ7V585T-1RF1761M)、并使用了相同的模型。

    谢谢、

    Jayanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayanth 您好、

    我将检查该设置的其他部分。 我们能够验证 IBIS AMI 模型是否正常运行、如果您确定 Xilinx 模型是否按预期工作、则问题出在其他地方。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome、您好!

    您能否分享您的仿真设置数据或结果。 如果我们犯了任何错误、这将有助于我们了解工具中错误的根本原因。

    谢谢、

    Jayanth。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayanth、

    该团队正在处理此问题、并将在1-2天内为您提供更新。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayanth、

    我附加了一个 zip 文件、其中包含我们的设置、它验证了工作模型。 其中包含原理图、两组激励及其产生的波形图片。

    e2e.ti.com/.../DP83867_5F00_IBIS.zip

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome、您好!

    很抱歉回复太晚了...

    请在此处查找我们上传的 FFS 文件。 如果问题仍未解决、请检查拓扑结构并选择"sch"、我们仍将获得相同的 error.e2e.ti.com/.../1rx.zip

    谢谢、

    Jayanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayanth 您好、

    我认为此问题更适合 Hyperlynx 支持。 我们已经验证了我们的型号不会导致您看到的问题、并上传了使用相同型号的工作设置示例。 我建议查看这两个文件之间是否存在任何设置差异、但我认为 Hyperlynx 支持可以解决您的问题。

    此致、

    Gerome