This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:TUSB73x0上的 USB3.0至 USB3.0直接通信

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340, TUSB8042, TUSB7320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/966397/tusb7340-usb3-0-to-usb3-0-direct-communication-on-tusb73x0

器件型号:TUSB7340
主题中讨论的其他器件: TUSB8042TUSB7320

是否可以直接连接 TUSB7340上的两个 USB3.0端口、绕过 PCIe 总线?  如果是,如何实现这一目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、pice-总线用于 SOC 和 USB 器件之间的通信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将两个 TUSB7340放在不同的 PCIe 插槽上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能想到的 IC 是????? 有效的块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需使用集线 器 TUSB8042而不是 TUSB7340

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更确切地说、方框图中所示的 PCIe 总线右侧代表了我的"主设计"。  PCIe 总线的左侧将是一个测试板、我计划设计该测试板以测试我的主设计。  我希望设计一个具有 USB-C 接口的测试板、而不是将测试板作为 PCIe 卡插入 PC 中的 PCIe 插槽。  这是可行的吗?  如果是,会在?????中使用什么 IC 框?

    像这样的东西...  www.amazon.com/.../B06Y4KJCSH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请有人解释为什么这不起作用?  https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/TUSB7320_5F00_back_2D00_to_2D00_back.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB7320是一款 xHCI 控制器。 它必须由系统软件(如操作系统)进行配置。因此、它仅适用于具有 SOC 或 CPU 的系统

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、现在回到我今天下午12:14的问题、TI 是否有一个与这个适配器中的 Marvel 芯片相似的芯片?  

    或者,此适配器是否也无法工作(例如 TUSB7320)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个与 TUSB7340类似、它也需要 PCI-e 插槽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用 Thunderbolt 而不是 USB3.0、该怎么办?  PCIe 是否可以直接连接到 USB-C 连接器,或者????? 块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thunderbolt 也是接口、它需要 PCIe 与 CPU 通信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了便于说明、USB-C 端口将连接到具有 Thunderbolt 3端口的 MacBook Pro、因此 MacBook 将是 CPU。  也就是说,我能否将 PCIe 接口直接连接到 USB-C 连接器?  如果是,针脚是什么?  如果没有,TI 是否有桥接器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Type-C 仅适用于 USB3和显示端口、PCIe 将无法工作。