This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:适用于无电池应用

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, TPS25750EVM, LM3489, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/959932/tps25750evm-for-no-battery-application

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25731TPS65987EVMLM3489TPS25750TPS65987

大家好、

我相信 TPS25750EVM 是为电池应用而设计的、因为 安装了 BQ25731 (电池充电器)。

另一方面、我的客户计划设计 USB PD 电源(60W)应用、但它不是电池应用、而是为其电路板提供24V 直流电。
在本例中、我们是否应该建议使用 TPS65987EVM 而不是 TPS25750EVM?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅丽塔

    TPS25750D 将作为具有集成开关的电源选项。

    这是我将为该应用推荐的器件。

    Regads、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck-San:

    感谢你的答复。

    关于 TPS65987EVM、安装了用于可变直流/直流转换器的 LM3489。
    您是否建议将同一器件与 TPS25750用于可变直流/直流转换器?

    我无法确定我要为其应用推荐哪款 EVM。  

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaita-San、

    我将在明天对该解决方案的最佳器件选择进行一些研究、并在明天回复您。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck-San:

    感谢您的友好支持。
    我期待您的反馈。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck-San:

    是否有任何更新?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaita-San、

    在进行进一步研究后、TPS65987是纯拉电流应用的更好选择。  它能够通过控制外部 FET 开关来设置输出电压、并将所需的所有 Type-C 控制提供给源、从而将直流/直流转换器配置为支持5V、9V、15V 和20V。

    此 EVM 具有一个示例直流/直流转换器、但几乎可以使用满足功率和电压要求的直流/直流转换器、支持外部反馈电阻器。

    此致、

    卡盘