This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:显示屏具有重影和锯齿状

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/959638/sn65dsi84-display-have-ghosting-and-serrated

器件型号:SN65DSI84
主题中讨论的其他器件: DSI 调谐器

大家好、

我们使用的是 SN65DSI84,显示阻抗正常,但有重影和锯齿,请参阅以下内容:

您能否为如何调试提供一些指导或建议? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、可以给我们一些建议吗? DSi84原因、还是 DSI 参数原因? 谢谢大家

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请浏览以下常见问题解答、并确保正确配置器件:

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/918890

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/852871 

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,问题已经解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    很高兴看到问题得到解决。 我上面提供的常见问题解答在您的调试过程中是否有帮助?

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我检查了详细信息作为常见问题解答,并与某人讨论了修改0x1A 位6,最终解决了这个问题。但我们仍然有一个问题。

    我们的面板是1920x1080、我们测试 dsi84的输入 DSI 时钟大约为200m、dsi84的输出 LVDS 时钟大约为40M、这仅是窗格要求的一半、面板可以正常显示。 在重新启动时、它会在不固定的某个时间显示、显示黑屏。我应该如何处理这一点?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    您能否共享显示面板数据表以及 DSI 调谐器的.dSI 文件输出(或仅发布您在工具的每个选项卡中输入的设置的屏幕截图)?

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../VL_2D00_FS_2D00_COG_2D00_VLSZT024_2D00_05_A000_REV_2800_1_29005F00_14.6_F85B_.zipYes,panel数据表请参阅随附的文件"VL-FS-COG-VLSZT024-05 REV (1)_M ü 14.6寸.pdf"、但它没有精确的水平/垂直参数、我将这些参数写为网站。.dSI 文件参考 attache 文件"1124.DSI"、但{0x1A、0x43}除外。我们认为 DSI 时钟不是由 youe2e.ti.com/.../1124.zip 输出决定的、感谢 dsiso

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    您提供的.dSI 文件中的设置不是很正确。 请再次参考此常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/918890 对于单路 DSI 转双路 LVDS、请注意水平 DSI 参数必须是水平 LVDS 参数的两倍。 要获得精确的水平/垂直参数、最好咨询显示面板 OEM。

    正确、DSI CLK 由 SOC 输出决定、但您仍然需要将正确的频率放入 DSI 调谐器、因为有一个寄存器根据 DSI CLK 频率配置 PLL。

    此致、

    I.K.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您是对的。水平 DSI 参数必须是水平 LVDS 参数的两倍、我们已修改此参数、DSI 调谐器参数和 SoC 输出段落

    时钟问题的结果相同。您能有一些建议吗?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否检查了 SoC 的 DSI 输出是否与您放入 DSI 调谐器的输出完全匹配(CLK 频率、活动像素、消隐像素等)?  

    您也可以查看此常见问题解答中的#4并验证: https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/852871 

    您测量的线时间应与 DSI 调谐器的"输出"选项卡中显示的线时间匹配。  

    此致、

    I.K.