This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:原理图审阅

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B, TPS2042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/966870/tusb2046b-schematic-review

器件型号:TUSB2046B
主题中讨论的其他器件: TPS2042

我们在产品中以自供电模式使用 TUSB2046B。 请查看随附的原理图。

谢谢、此致、

Venkateshe2e.ti.com/.../TUSB2046B.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DP/DM 上的电阻器应为22欧姆、而不是22k OGM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 在 CAD 中进行复制粘贴时必须小心。

    此致、

    Venkatesh

    e2e.ti.com/.../0880.TUSB2046B_2D00_R1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatesh、

    TPS2042 OCz 的输出可能需要外部上拉、请检查。

    根据 USB 规范、上行 DP 线路只应在连接上行端口时被拉高。   

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    非常感谢您给我指出 OCz 错误。 我已修订了原理图并附在此处。

    上游端口将始终保持连接。 我想上游 DP 上的上拉是好的吗?

    再次感谢、

    Venkatesh

    e2e.ti.com/.../TUSB2046B_2D00_R2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、应该可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Brian Zhou "]

    是的、应该可以

    [/报价]

    非常感谢。

    Venkatesh