This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:关于 ZWS 软件包

Guru**** 2932990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/967120/xio2001-about-zws-package

器件型号:XIO2001

您好、E2E、

请告诉我有关 ZWS 封装的信息。

问题1:
ZWS 和 ZGU 的引脚分配是否相同?
问题2:
在 PCN 中没有提到 ZWS。 是因为在发布 PCN 时没有 ZWS 吗?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACGUY

    请参阅此应用手册 www.ti.com/.../sllz077.pdf。

    MicroStar BGATm封装中的器件是使用层压 nfBGA 封装重新设计的。 nfBGA 封装提供等效于数据表的电气性能和等效于或更佳的热性能。 它提供与 MicroStar BGA 相同的 X 和 Y 尺寸、并提供引脚对引脚和封装兼容性。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!