This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987EVM:可变直流/直流

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3489, LM25145, LM61440, LM61460, LM60440, LMR33640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/963279/tps65987evm-variable-dc-dc

器件型号:TPS65987EVM
主题中讨论的其他器件:LM3489、 LM25145、 LM61440、 LM61460、 LM60440、 LMR33640

大家好、

我的客户考虑设计 USB Type-C PD 应用(电源45~60W)。  
关于 TPS65987EVM、LM3489用于非同步整流的可变直流/直流。
我的客户希望改用同步整流直流/直流控制器。

请告诉我合适的直流/直流控制器吗?
我认为 LM25145是可能的备选器件之一。

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅丽塔

    请使用 LM (2) 5145 (42V)/75V 同步降压控制器。 产品文件夹中有一个 Excel 快速入门计算器、可帮助您选择组件。

    顺便说一下、如果输出电流< 6A、请考虑具有集成 FET 的 LM61440 4A 和 LM61460 6A 转换器系列。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothe-San、

    感谢您的支持。

    关于具有集成 FET 的直流/直流、 我的客户希望其应用具有100%的占空比、我发现以下器件接近于他们的要求
    - LM60440 (4A)
    - LMR33640 (4A)
    您对这些器件有何看法? 是否也推荐使用这些器件?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaita-San、

    如果4A 足以满足应用需求、则这些器件正常。

    此致、

    Tim