This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS 不能#39;t 工作

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/966462/sn65dphy440ss-doesn-t-work

我们确认重定时器前端出现正常信号、但只有 LP 信号在后端发出、但 HS 未发出。

因此、我们在论坛中发现了类似的现象、通过 IIC 确定了以下内容、并确认了 HS 的出现。

向寄存器0x50写入针对 HS TX 路径的8'h1f //覆盖启用
写入寄存器0x51、使能8'h1f //HS TX 路径。
向寄存器0x61写入8'h1f //禁用 LP 路径。
向寄存器0x70写入针对 HS RX 路径的8'h1f //覆盖启用
在启用8'h1f // HS RX 路径的情况下写入寄存器0x71。
但是、LP 信号无法输出。 询问允许 LP 和 HS 输出的寄存器设置或方法
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在 lane0上看到此问题? DPHY440的 LP TX 期望连接到未终止的 LP RX。  由于通道0路径(DA0P/N 和 DB0P/N)支持双向 LP 信令、因此将 DB0P/N LP TX 连接到未端接的 LP RX 非常重要。 否则、DPHY440无法从 LP 转换到 HS。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这一问题可以在所有通道中看到。我确认了您所说的内容。 信号正常。 
    时钟信号是连续信号。 连续时钟信号是否会影响运行?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    时钟和数据通道 可以 相互独立。 数据通道处于 LP/HS 模式时、您可以使时钟通道处于连续模式。

    由于时钟处于连续模式且不支持 LP、因此您只需将时钟通道置于 HS 模式。 以下命令将仅将时钟通道置于 HS 模式。

    (地址、数据)

    (0x50、0x10)、// HS TX 路径覆盖启用
    (0x51、0x10)、// HS TS 路径启用
    (0x61、0x0F)、//禁用 LP 路径。
    (0x70、0x10)、// HS RS 路径覆盖启用
    (0x71、0x10)// HS RX 路径启用 ​

    在数据通道上、您必须遵循 LP11、LP01、LP00和 HS 数据、确保其从 LP 正确转换到 HS。

    谢谢

    David