This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:PCI 至 UART 环回故障

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/967327/xio2001-pci-to-uart-loop-back-fail

器件型号:XIO2001

我对 XIO2001有问题。

< System Configuration >(系统配置>)

1) EPIO CPU 模块(x86)+ XIO2001 +两个 PC104卡。

-PCI104:Moxa CB-108 PCI 至多 UART 卡

        ADLINK PCM-7248+ PCI 转 Multi Dios 卡

- O/S:Windows 10 32位

2) 2)问题

 -成功安装 Moxa CB-108设备驱动程序后,我使用正确的工具尝试了功能测试(环回)。 但没有功能操作。

  但 PCM-7248访问良好。

3)检查点

 -旧系统使用 P/N:IT8892 PCIe 至 PCI 桥接器。  

   当前 CPU 模块 与 旧系统的组合运行良好。

  因此、我认为这是一个通过 XIO2001设置的问题。

 这是 XIO2001和下面的 IT8892之间的差异。

 我不知道为什么它是不同的 bar2大小。

请给我建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yongsang,

    我们认为您使用的 XIO2001和 Moxa 设备驱动程序之间存在兼容性。 根据我的理解、此设置尚未通过 XIO2001器件验证。  

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Nasser

    BIOS 更新已清除我的问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yongsang,

    很高兴您能够找到根本原因、并感谢您的更新。

    此致、Nasser