This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:EVM 不能正常工作

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E-EVM, DP83TD510E, USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/965616/dp83td510e-evm-doesn-t-work

器件型号:DP83TD510E
Thread 中讨论的其他部件:USB-2-MDIO

您好!

 

我们的客户正在评估 DP83TD510E-EVM 并面临问题。
现在、2个 DP83TD510E-EVM 和一个网络测试设备如下图所示进行了连接、并测试了每个 EVM 之间的通信。
然后、链路本身似乎已经建立、但当网络测试设备向每个 EVM 发送测试火焰时、EVM 之间的任何通信都未完成。

 

下面是此 EVM 的跳线配置

 

J12 (外部电源):5V

J9 (USB-5V):开路

J14/J15/J16:内部电源

J17/J18:1.

J19:LED_0

J20:0 (DP83TD510E:主器件、DP83822:从器件)

J26/J27:外部

 

它们没有通过 USB-2-MDIO 配置任何寄存器。

 

您认为根本原因是什么?

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    您能否在 DP83822上执行反向环回测试、在两个 EVM 的 DP83TD510上执行模拟环回测试? 我想知道您是否可以读回您发送的数据。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    感谢您的回复。
    它们如何执行反向回送和模拟回送测试?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    Adrian 目前不在办公室。  请预计在假期的接下来几天内、您的回答会有所延迟。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    您可以参阅数据表的第7.3.10节、了解如何设置环回测试模式。 寄存器0x0016的[6:0]位用于将器件配置为不同的环回模式。  

    此致、

    Adrian Kam