This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:TPS25750 Application Customization Tool

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/966460/tps25750evm-tps25750-application-customization-tool

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件:TPS25750

使用"TPS25750 Application Customization Tool"时遇到问题。 它一直运行"COM3:115200等待数据"、并且永不停止。 我的 PC 的设备管理器显示、我的 TPS25750EVM 的驱动程序是由 Microsoft 版本提供的 USBSER.SYS。 10.0.18362.1 (WinBuild. 160101.0800)。  可能是因为我没有获得正确的驱动程序。 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的应用程序自定义工具专家现在已在假日、并将在他回来后回复您。

    感谢您的耐心等待、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我也会等待。 祝你度过美好的假期!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您看到的是预期行为。 将 EVM 连接到计算机时、状态消息应从"未连接硬件"更改为"未连接硬件"。 请将目标设备插入计算机的 USB 端口、然后单击左侧的连接图标。" 更改为"COM3:115200 waiting for data"。 这意味着 EVM 已连接、正在等待从工具发送数据来对 EVM 进行编程。

    要对 EVM 进行编程、请填写问卷(需要回答所有问题)、此时将启用"Flash to Device From Current Configuration"按钮、该按钮将弹出一个模式窗口、显示刷写过程。

    如果您有任何其他问题或疑问、请告诉我。

    此致、

    Robert