主题中讨论的其他器件:TFP401、 TFP410
我对 TFP401的分辨率感到困惑。
在数据表中、我看到两句话让我感到困惑。
-支持高达165MHz 的像素速率(包括60Hz 下的1080p 和 WUXGA)
- DVI 接口支持高达 UXGA 的平板显示分辨率(165MHz),采用24位真彩色像素格式。
从 DVI 转换为 RGB 以及从 RGB 转换为 DVI 时、TFP401是否支持全高清分辨率(1920x1080)?
当 TFP401从 DVI 转换为 RGB 时、最大分辨率是多少?
当 TFP401从 RGB 转换为 DVI 时、最大分辨率是多少?