This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:对检测专有传统充电器的支持

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS2514

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/958466/tps25750-what-is-support-for-detecting-proprietary-legacy-chargers

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: TPS2514

在《TPS25750主机接口技术参考》第2.6节0x29 PORT_CONTROL 寄存器中、ChargerDetectEnable 下的选项是"检测 BC 1.2和专有传统充电器"。 我们能更详细地了解一下吗?  什么是传统充电器?  如果识别出其中一个、D+和 D-上的电压是否记录在某个位置?

我正在设计一个将使用 USB C 作为外部电源路径的智能手机配件、除了 US BC PD、我还需要支持 BR 1.2和某些传统的"电阻网络"充电器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在咨询我们的设备专家、他们下周将回到办公室。 我将向您提供最新信息。  

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS25750可支持 BC1.2传统充电的 CDP 模式。

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS25750是否支持 Apple iPad"电阻网络"充电器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您知道该充电模式的名称是什么吗? 您是指 DCP 还是 Divider1/2/3?

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是在讨论 BC 1.2、我想知道主机 I/F 指南中提到的"专有传统充电器"。  也许这是 Divider1/2/3?  那是什么?  

    Apple iPod 充电器是一款专有充电设备、它使用 D+、D-、电源和接地之间的电阻网络来识别三种不同的可用充电电流:3A、2.4A 和2.1A。  tps25750是否支持这些充电器、您能否通过寄存器设置将它们区分开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您是否可以访问嵌入式控制器? 否则、Web GUI 只能启用 CDP。  

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们有一条嵌入式线连接到 tps25750的 I2C 端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我正在与团队一起探讨这一问题。 我将在接下来的几天内回来。

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    TPS25750当前不支持分压器3、该分压器支持2.4A 充电。 这可能是以后添加的内容、但目前并不是功能集之外的内容。 如果您正在寻找器件来协商传统充电模式、我建议您使用 TPS2514、它提供分压器1、分压器2和分压器3、或1A、2A、 和2.4A。   

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我们在1月底推出了 TPS25750的高级功能集。 然后重新检查、我们可以向您更新 Divider 3状态。  

    谢谢、

    Emma