This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84-Q1:0X1B 寄存器的功能是什么?

Guru**** 2927990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/965593/sn65dsi84-q1-what-is-the-function-of-0x1b-register

器件型号:SN65DSI84-Q1

尊敬的团队:

最近、我的客户对我们的芯片进行了 EMC 测试。 开始时、测试无法通过。 它们尝试更改0x1B 寄存器值、但不使用。 设置0x19[bit6=1]后、测试可以通过。 请告诉我我们为什么创建0x1B 寄存器?  我需要什么应用来调整该寄存器?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    该寄存器的设置取决于您的显示面板。 该面板通常接受1.2V 或0.9V 共模电压。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    感谢您的回复!

    我了解0.9V 和1.2V 的规格、但我仍然不知道需要调整0x1B 寄存器的应用是什么?

    此外、您是否知道为什么将1.2V 更改为0.9V 会提高 EMC 性能?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    仅当显示面板数据表指定仅支持0.9V 共模电压时、才需要更改该值。  

    较低的电压将自然地提高 EMC 性能、因为它将降低电压峰值。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    感谢您的回复!

    我明白了。 某些面板的共模不完全是0.9V 或1.2V、例如、共模是9.5V。 这样、我需要设置位5:4=11、对吧?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    LVDS 面板绝不会有9.5V 共模要求。 但是、您可以调整寄存器0x1B 以尝试满足电池板规格。 通常不需要这样做、因为大多数面板为1.2V。  

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    感谢您的回复!

    我写入了错误的值。 它应该是0.95V、而不是9.5V。

    0.9*(1+6%)=0.954V

    谢谢、此致、

    雪利