This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6507:原理图审阅请求

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/958003/tca6507-schematic-review-request

器件型号:TCA6507

大家好、

我想在下面使用 TCA6507的客户原理图中获取您的意见:

请确认该设计中的上拉电阻值(180k 欧姆)是否正常?

如果您有任何问题需要客户确认此设计、请告诉我。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jonathan 的发帖!

    对于任何读取的人来说、这是我项目的闪存函数、用于通过 CNN 进行图像采集以进行诊断。  

    有6个 LED:

    3白色20mA

    3琥珀色20mA

    TCA6507由连接到 Jetson Nano 微控制器的 Quark 载板上的 GPIO 引脚驱动。

    GPIO 引脚可提供高达5伏的电压。

    我将在下周捍卫我的电阻器值选择。


    我执行的 BJT NPN 仿真演示了 LED 引脚的开漏结构(P0-P6)、在电阻值低得多的情况下获得了良好的结果。

    谢谢阅读、我们非常感谢您的任何建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christine:

    您能否提供 LED 的数据表?

    为什么选择82k 作为 I2C 总线的上拉值? 这似乎违反了上升时间要求。

    我在 Vcc 线路上也看不到任何局部去耦。

    使能引脚的82k 上拉电阻器也很弱。 引脚上的噪声可轻松禁用并复位器件。 这里也没有局部去耦。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Bobby、感谢您的关注!

    我随函附上以下几项:

    第一个示例显示了 Jetson Nano 的 LED 电路 GPIO 与 Quark 载波的连接。

    第二个是参考原理图 I、位于德州仪器 TCA6507页面上。

    最后一个是我昨天晚上更新的原理图、以便与之匹配。

    我在参考原理图上圈出了与我使用的值对应的3个区域。

    您能帮助我验证这些区域中的电阻器值吗?

    我还随附了器件列表和链接:

    (3)白色 LED

    (3)上拉电阻器

    https://www.mouser.com/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/SLD430WBD2PT3?qs=FwrL%252BevIYAaff5ZA%2FUNPNg%3D%3D

    https://www.digikey.com/en/products/detail/bourns-inc/CR1206-FX-2000ELF/2562845

    (3)琥珀色 LED

    (3)上拉电阻器

    https://www.mouser.com/ProductDetail/Cree-Inc/C503B-ACN-CY0Z0252-030?qs=D3QG1iK7FqismRdKJdNk0A%3D%3D

    https://www.digikey.com/en/products/detail/bourns-inc/CR1206-FX-1501ELF/2562773

    (2) SCL/SDA 电阻器  

    https://www.digikey.com/en/products/detail/bourns-inc/CR1206-FX-2211ELF/2562870

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Bobby、感谢您的帮助!

    器件列表:

    (3)白色 LED

    (3)上拉电阻器

    www.mouser.com/.../SLD430WBD2PT3

    www.digikey.com/.../2562773

    (3)琥珀色 LED

    (3)上拉电阻器

    www.mouser.com/.../C503B-ACN-CY0Z0252-030

    www.digikey.com/.../2562845

    (2) SDL/SCA 电阻器

    www.digikey.com/.../2562870

    我随函附上以下几项:

    一个图、展示了我们在微控制器的 Quark 载板上连接到的 GPIO 连接。

    第二个图像是我在 TCA6507产品页面上找到的参考原理图。

    第三幅图像是我的原理图、其中更新了参考原理图中的电阻器值。

    感谢您抽出宝贵的时间参加本次活动、我真的无法用语言表达。

    -Christine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christine:

    通常、您可以根据预期的总线电容和您需要支持的最大频率、在 I2C 总线的 SDA/SCL 线路上选择上拉电阻器。

    我们在此提供了相关的应用手册:  

    LED 电阻器稍微向前一点。 您需要查看 LED 的 VForward 并从您提供的 Vcc 中减去该 VForward。 然后除以您希望支持的正向电流。 针对  

    它的正向电压典型值为3.2V、正向电流为30mA。 如果您使用3.6V 作为 Vcc、则电阻器的计算结果为(3.6V-3.2V)/0.030A =~13欧姆。 当然、这可能非常明亮。 发光强度是相当线性的(您可以在 数据表的图3中看到这一点)、因此如果您选择130欧姆电阻、您将看到亮度降低大约10倍。 不过请记住、如果要降低 IForward、正向电压也会下降。 (例如、图1显示了在4mA 时为3V)

    同样的计算也可应用于您使用的其他 LED/电阻器。 如果 您使用3.3V 作为电源、我怀疑1.5k Ω 电阻可提供较暗的白光、因为 Vforfd 的典型值为3.2、因此电阻器上的压降非常低。  

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的反馈 Bobby! 我要附上更新后的原理图。

    您能就去耦电容器提供任何建议吗? 我在数据表中看到了该注释、想知道在连接到微控制器时是否强烈建议使用该注释。

    再次感谢、我希望您能有一个美好的感恩节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christine:

    很抱歉耽误你的时间、当 Bobby 外出时、我可能会帮你。

    去耦电容器通常是非常靠近 IC 电源引脚的小型.1uF 电容器。 这些电容器滤除高频、以确保 IC 具有干净稳定的电源电压、并且不会向电源轨本身引入开关噪声。 通常、最好将这些用于所有 IC、以保护它们以及共享同一电源轨的其他 IC 免受电源噪声的影响。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott