This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD75:SN65HVD75:RS485总线供电干扰

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00527, SN65HVD75, THVD8010, THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/964588/sn65hvd75-sn65hvd75-rs485-power-over-bus-glitch

器件型号:SN65HVD75
主题中讨论的其他器件:TIDA-00527THVD8010THVD8000

我们尝试使用 TIDA-00527设计参考使用 SN65HVD75实现 RS485总线供电。



电缆长度为3m 时、系统数据速率为921600bps。 但 R 输出端仍然拉低、大约为60us

如何防止最终拉低? 您是否有任何解决此问题的建议?

我附上了 PCB 原理图和示波器图、其中包含驱动器的 SN65HVD75 D 和接收器的 SN65HVD75 R。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、我要向大家介绍新发布的 THVD8000和 THVD8010 (通过 RS485 收发器供电)。 这些器件集成了 TIDA-00527的功能。 我相信使用它们可以更轻松地完成设计。

    回到问题、您能否在 R 为低电平时捕获总线的波形? 这可能是由于总线噪声或信号完整性较差。 原理图对我来说很好。 但是、我不确定120Ohm 端接与电缆阻抗的匹配程度。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这是信号:R ->黄色、485_B ->品红色和 RS485_A ->紫色

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    毛刺脉冲看起来是由导线的不同设置时间引起的。 您能否尝试使用不同的终止值 来检查差异?  如果尚未使用 、是否可以使用双绞线?  另一个需要改进的方面是增加共模电容(C8)值。 同样、我认为值得尝试 THVD8000、THVD8000  在设计时考虑了这些问题。

    此致、

    Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我现在正在度假、我将在1月11日的那一周返回、 我将在那一周返回给您。

    非常感谢、致以诚挚的问候