This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:将键盘连接到智能手机并同时为其充电

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211, TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/963574/tusb211-connect-a-keyboard-to-a-smartphone-and-charge-it-simultaneous

器件型号:TUSB211
主题中讨论的其他器件: TUSB1210

大家好、

我们的客户有一个应用程序、在该应用程序中、他希望将键盘连接到智能手机并同时为其充电。
 TUSB211是否可以在键盘上使用此器件?

如果客户将电源直接连接到智能手机并使用 TUSB211IRWBR 进行数据传输、它是否会充电、我将能够使用键盘?

如果没有、我们是否有更好的 USB2.0器件?

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    TUSB211只是一款转接驱动器、用于转接驱动 USB 2 HS 数据。 USB 键盘通常仅是 USB 2全速/低速设备。 除非键盘通过 USB HS 数据进行连接、否则 TUSB211不起作用。  TUSB1210可能是 独立 USB 收发器芯片的更好选择。 USB BC 1.2和/或 USB-C 充电需要单独的 IC。 客户使用哪种连接器类型?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您对此主题的支持、您分享的信息非常有用。

    关于 客户使用的连接器类型的问题:
    他 将使用采用 USB 2.0或更低技术的微型/微型 USB 插头作为智能手机的输出。

    我们仅需要 USB 2.0的产品是否仍然可以实现上述应用?

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    是的、这仍然是可行的、但客户需要 USB 2.0 PHY、而不是 USB 2.0转接驱动器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    根据客户的说法、 使用 USB2.0 PHY 是一个复杂的过程、而他的设计计划很简单。
    下面是客户方框图:

    我们是否仍然可以为客户的计划提供服务?

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我们没有针对此应用的专用解决方案。 客户可以查看 TUSB3210、但不建议在新设计中使用该器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的回答。

    如果将客户输出连接器更改为 USB-C、而不是 USB2.0或更低版本、是否有 IC 可为智能手机充电并在不使用处理器的情况下同时使用键盘?

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    正如 Malik 所指出的、我们没有针对此应用的专用解决方案。  客户可能需要不止一个电源才能进入更高电流的电池充电模式、 因此、他们需要一个支持 USB 电池充电模式的器件、以及一个允许手机或平板电脑在主机模式下访问键盘一次的器件。

    此致、

    JMMN