This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:同步输出50MHz 至 GPIO2和 GPIO3

Guru**** 2819685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/965076/dp83822h-simultaneous-output-50-mhz-to-gpio2-and-gpio3

器件型号:DP83822H

朋友们、您好!

我在 DP83822数据表中找不到...
DP83822是否能够同时向 GPIO2和 GPIO3输出50MHz 时钟?
我将使用 RMII 主模式并向 XI 输入25MHz 振荡器、并从 GPIO2和 GPIO3获取50MHz

谢谢、

Petr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!

    两个 GPIO 引脚都具有50MHz 输出的原因是什么?

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Cecilia

    一个输出- MAC 上的 RMII REF_CLK

    第二个-主 MCU 时钟  

    Petr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是否无法将输出共享到两条线路、或者 MAC 上是否有输出参考时钟可连接到 MCU?  

    我不确定一个用例、其中2个输出是50MHz 时钟、因此我必须调查并查看是否可能。

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Cec
    感谢你的答复

    我的 MCU 是 stm32f107RCT6

    我将使用 DP83822 (GPIO2)的一个50MHz 输出作为 MAC 的参考时钟(MCU 上的引脚 REF_CLK/PA15)
    第二个(GPIO3)-作为 MCU 的主时钟(MCU 上的引脚 PDO_OSC_IN)

    此致、
    Petr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Petr。 我需要对此进行进一步调查、然后返回给您。

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Petr -只要您通过寄存器配置来配置两个输出、这是可能的

    谢谢

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    新年快乐!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、您也是!