This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 帮助确认 TI 是否具有采用 TSSOP16封装的1.8V 电源 RS232芯片。

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3122E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/967701/help-to-confirm-whether-ti-has-a-1-8v-power-supply-rs232-chip-in-tssop16-package

主题中讨论的其他器件:TRS3122E

设计

帮助确认 TI 是否具有采用 TSSOP16封装的1.8V 电源 RS232芯片。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我已将该线程分配给了 RS232专家、但他目前因假期而外出。 我相信我们可以在下周初让您作出回应。 由此给您带来的不便、我们深表歉意

    -Bobby。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一的1.8V RS-232收发器是 TRS3122E、它仅采用 VQFN 封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、TRS3122E 是一款24引脚器件。