This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:SPI 扩展器建议

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/967676/tca9555-spi-expander-suggestion

器件型号:TCA9555

尊敬的团队:

我们是否有串行外设接口扩展器?

一个组可以 作为主设备连接到 MCU 端  

另外两个组作为从器件连接到 MCU 侧

非常感谢

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    遗憾的是、我们的产品系列中没有任何 SPI IO 扩展器。  

    -Bobby