This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83620:来自交流耦合 CML 光学器件的100Base-FX 接收接口

Guru**** 2930950 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/967718/dp83620-100base-fx-receive-interface-from-ac-coupled-cml-optics

器件型号:DP83620

大家好、

我们的客户想知道 、在100BaseFX 模式下、DP83620的接收器共模电压和最小/最大差动摆幅是多少?   
它们具有一个应用、在该应用中、它们与一个以 ~ 450mV 单端摆幅驱动 CML 的光学模块进行交流耦合。  
100BaseFX 模式下的接收器是否有任何输入抖动或脉冲对称要求?

如果您对客户有任何疑问、请告诉我。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    如果光学模块符合100BaseFX 标准、则不应出现共模电压摆幅问题。 如果您有任何疑问、请告诉我。 否则、我将关闭该线程。

    谢谢、

    Nikhil