This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9800:支持1.8V 至1.8V 电平位移?

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/967678/tca9800-supports-1-8v-to-1-8v-level-shift

器件型号:TCA9800

大家好、

我的客户用例是、I2C 主器件为1.8V、从器件可选1.8V 或3.3V。 我想谈谈 TCA9800、其 B 侧用于1.8V 主器件。 并且、我将在 VCCA 上应用1.8V/3.3V 多路复用器。 从器件具有电阻上拉电阻、因此我必须使用 A 侧来支持这一点。 TCA9800是否支持此应用? 我看到其他一些 I2C 电平转换器要求 VCCB 必须高于 VCCA。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA980x 允许在其电源上进行任何电压组合。