请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS110DF410 1: 支持自动数据速率识别、或者必须配置为?μ A
我们使用的电路拓扑如下图所示。 因此、我们可以在主模式或从模式下使用它。
我的问题是,是否存在任何时间限制?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1: 支持自动数据速率识别、或者必须配置为?μ A
我们使用的电路拓扑如下图所示。 因此、我们可以在主模式或从模式下使用它。
我的问题是,是否存在任何时间限制?
您好 Gabriel、
1) 1)默认情况下、DS110DF410应锁定为1.25Gbps 或10.3125Gbps 的数据速率。 数据表中的表2 包含一些可轻松配置的应用特定数据速率。
2) 2)通过 EEPROM 或 SMBus 配置寄存器不应花费太长的时间。 编 程指南中提供了示例编程序列。 第2.4节提供了示例序列。 请注意、编程指南涵盖了多个器件、因此可能需要更改示例序列中的某些值以与 DS110DF410相对应。
此致、
Drew Miller
HSSC 应用工程师