This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:有关 DS110F410的一些问题

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/967170/ds110df410-some-questions-about-ds110f410

器件型号:DS110DF410

1: 支持自动数据速率识别、或者必须配置为?μ A

 

我们使用的电路拓扑如下图所示。 因此、我们可以在主模式或从模式下使用它。

   

   我的问题是,是否存在任何时间限制?

 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    1)。 器件具有默认数据速率、必须配置为其他非默认数据速率。

    2)。 通常、在数据速率发生更改或设置后、建议重置 CDR。 因此、用户必须启动新配置、以便其正确生效。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

     

    在上述答覆的旁边,我有两个问题要问

     

    默认数据速率?的具体值是多少

     

    通过 ROM 或 FPGA μ?配置寄存器通常需要多长时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    1) 1)默认情况下、DS110DF410应锁定为1.25Gbps 或10.3125Gbps 的数据速率。  数据表中的表2 包含一些可轻松配置的应用特定数据速率。

    2) 2)通过 EEPROM 或 SMBus 配置寄存器不应花费太长的时间。  编 程指南中提供了示例编程序列。  第2.4节提供了示例序列。  请注意、编程指南涵盖了多个器件、因此可能需要更改示例序列中的某些值以与 DS110DF410相对应。

    此致、

    Drew Miller

    HSSC 应用工程师