This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:有关 DS160PR410的三个问题

Guru**** 2511975 points
Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/967255/ds160pr410-three-questions-about-ds160pr410

器件型号:DS160PR410

大家好、

我们有三个有关 DS160PR410的问题要 咨询您。

1) 1)我们是否详细  介绍 了0x09、0x0A?

2) 2)我们尝试将0x08写入0x0d 以 重置 RX 检测、然后将0x00写入0x0d 以 释放复位。 流程是否正确?

3)我们 发现、即使在上电时不写入、0x06也会变为0x80、您知道原因吗?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    1)。 寄存器0x09和0x0A 是内部保留寄存器。 这些寄存器应该是超时的。

    2)。 建议读取寄存器0x0D 的内容、仅更改或设置位3、然后写入结果。 完成后、复位位位位位位3并再次写入结果。

    3)。 向该寄存器写入0x06无效、不应使用。 这些是保留寄存器、不建议更改这些寄存器位。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    谢谢。 您可能会错过我 的问题。

    我们发现 寄存器0x09和0x0A 在不  进行任何写入的情况下发生了变化。 我们不知道原因。

    2.请帮助 回复客户 设置是否正常。

    3.0x06无法更改?我们 发现0x06将更改为0x80、即使在加电时不写入、您知道原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    1)。 寄存器0x09和0x0A 是内部保留寄存器寄存器、用于对不同电路块进行内部监控。 它们可能会发生变化。

    2)。 建议的过程与之前提到的过程相同。 我们应该读取寄存器的内容、将位3设置为复位 RX 检测、然后写回寄存器。 然后复位位位位位位3、释放 RX 检测复位、并写回该值。 与客户设置的区别主要是先读取 oxoD 寄存器、然后仅更改位3。

    此致、Nasser