Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221
我们正在设计一个具有2个 USB C 端口的器件。 这些 USB C 端口处于 USB 2.0兼容模式、不支持 PD。
我们的要求是该器件可通过2个 USB 端口中的任何一个连接到主机。 然后、第二个 USB 端口可用作低功耗器件(例如鼠标)的下游端口。
器件上还有一个也与 USB 连接的 MCU。 该器件还由主机总线供电。
USB 集线器是否有任何可实现上述功能的建议解决方案?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221
我们正在设计一个具有2个 USB C 端口的器件。 这些 USB C 端口处于 USB 2.0兼容模式、不支持 PD。
我们的要求是该器件可通过2个 USB 端口中的任何一个连接到主机。 然后、第二个 USB 端口可用作低功耗器件(例如鼠标)的下游端口。
器件上还有一个也与 USB 连接的 MCU。 该器件还由主机总线供电。
USB 集线器是否有任何可实现上述功能的建议解决方案?
感谢您迅速回复 David。
我的想法是在每个 USB C 端口的 VBUS 之后添加功率二极管、并将它们连接在一起以形成一个通用的5V 电压轨、使用该5V 电压轨为我的 MCU 和其他逻辑供电。 使用二极管前面的电压来检测哪个 USB C 是上行的。
然后、要向下游端口的 VBUS 获取5V 电压、请使用一个"旁路"该端口二极管的开关。
这似乎是一个好解决方案吗?
您可能建议的任何其他 Vbus 多路复用方案?
谢谢、
Yiangos