This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:原理图 double comp稳

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/967146/sn65dp159-schematic-double-comfirm

器件型号:SN65DP159

您好、先生、

我们是否可以向您学习并提供帮助、是否可以帮助您检查此原理图、是否有任何关于此原理图的建议或问题?  

e2e.ti.com/.../TGL_2D00_UP3-_5F00_-39_2D00_HDMI_2D00_1.pdf

e2e.ti.com/.../TGL_2D00_UP3-_5F00_-40_2D00_HDMI_2D00_2.pdf

e2e.ti.com/.../TGL_2D00_UP3-_5F00_-17_2D00_DDI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI

    添加信息...

    主机来自 Intel Tiger lake up3

    输入来自 SoC (TCP 1)、该 SoC 以 GOP 输出格式编程为集成 HDMI/DVI。

     "兼容 HDMI/DVI 的集成 DP "或"仅集成 DP "

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1、OE 引脚上无需外部上拉电阻器、我还会将下拉电容器从0.1更改为0.22uF。

    2.请确保 HDMI_RT_AUX_DP/DN 是交流耦合的

    3. TGL 是否支持 DDC 总线上的时钟拉伸? 如果不是、则需要实施 DP159 DDC 监测模式。 请参阅第9.4.4节、尤其是注释部分、了解更多详细信息。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、David

    1、OE 引脚上无需外部上拉电阻器、我还会将下拉电容器从0.1更改为0.22uF。

    好的、我将移除 R117上拉电阻器并将 C70 0.1uF 修改为0.22uF。

    2.请确保 HDMI_RT_AUX_DP/DN 是交流耦合的

    实际上、

    如果 Intel 的输出 设置为 HDMI、则只有 DDC (CLK/DATA)与器件(SN65DP159RGZ)进行通信。

    没有可 通过 DP 输出进行通信的 AUX P/N 接口选项(GOP)。

     SN65DP159RGZ 不仅支持 DP++、还支持 AC HDMI 耦合输入。

    那么...为什么它(GPU)仍然需要将 AUX P/N 连接到 SN65DP159RGZ?

    我使用 SN75DP159RGZT 将 Intel TGL up3 RVP 电路文件作为参考上传给您

    我设计的电路与我的应用相同。

    请帮我检查一下、我的设计是否正常?

    e2e.ti.com/.../612304_5F00_TGL_5F00_UP3_5F00_LPDDR4x_5F00_RVP_5F00_SCH_5F00_Rev1p0_5F00_1.pdf

     e2e.ti.com/.../612304_5F00_TGL_5F00_UP3_5F00_LPDDR4x_5F00_RVP_5F00_SCH_5F00_Rev1p0_5F00_2.pdfe2e.ti.com/.../612304_5F00_TGL_5F00_UP3_5F00_LPDDR4x_5F00_RVP_5F00_SCH_5F00_Rev1p0_5F00_3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DDC 和 I2C-over-AUX 的实现取决于 DP++源。 DP159旨在支持这两种实现。

    双模 DisplayPort 源设备只能实现 I2C 信令、允许其访问1类或2类电缆适配器寄存器和灌电流侧 DDC 接口、因此支持这两种适配器类型。

    或者、仅支持2类电缆适配器的双模 DisplayPort 源可能仅实现 AUX 信号、而不是 I2C 信号。 支持的电缆适配器类型必须由源声明。

    如果不使用 DP159 AUX、则可以将其保持悬空状态。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、David

    您所说的都是 DP++模式(类型1和类型2)。

    但我担心...

    Intel 输出为 AC HDMI 耦合信号格式、由 BIOS (GOP)编程、

    我是否应该仅在数据引脚上串联0.1uF 连接并将2k Ω 上拉至 DDC 引脚上的3V3以重新计时?  

    并保持 AUX_P/N 悬空,那么我将在显示器上看到 HDMI 2.0 4K/60Hz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用图31作为参考、您可以看到源支持 DDC 和 AUX、因此 DP159 DDC 和 AUX 都连接到源、源可以选择通过 DDC 或 AUX 进行通信。

    如果源仅支持 DDC、则可以使 AUX 保持断开状态、如 DP159数据表的图32所示。

    谢谢

    David