This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SCANSTA112:TI 是否有用于 SCANSTA112的 EVM? 是否有 SCANSTA112的升级 IC?

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: SCANSTA112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/967564/scansta112-does-ti-have-evm-for-scansta112-and-if-any-upgrade-ics-of-scansta112

器件型号:SCANSTA112

TI 是否具有适用于 SCANSTA112的 EVM? 是否有 SCANSTA112的升级 IC?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lexy、

    SCANSTA112是一款 Nature 器件、 没有 EVM。 此外、没有升级到此设备的计划。

    此致、Nasser