This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:CSI-2/DSI DPHY 重定时器 IC 用作中继器

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/967674/sn75dphy440ss-csi-2-dsi-dphy-re-timer-ic-as-a-repeater

器件型号:SN75DPHY440SS

大家好、

我想确认以下客户 SN75DPHY440SS 的设计实施是否不会带来 任何复杂问题:


他们 希望在通过 FFP/FFC 电缆连接到源板和接收板的适配器板中使用 SN75DPHY440SS。 它与数据表中建议的应用有所不同、在该应用中、它用于在进入电缆之前补偿 PCB 偏斜、反之亦然。

请告诉我您的意见。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan

    具体取决于 FP/FFC 电缆的质量。 FP/FFC 损耗、偏斜和设置/保持时序必须满足 DPHY440 RX 要求。 同样的要求也适用于 CSI RX。

    请记住,DPHY440的 LP TX 需要连接到未终止的 LP RX。  由于通道0路径(DA0P/N 和 DB0P/N)支持双向 LP 信令、因此将 DB0P/N LP TX 连接到未端接的 LP RX 非常重要。  如果 DB0P/N LP TX 连接到 HS RX、则 LP 信令将无法达到 LP11电平、这将导致 DPHY440无法在 Lane0上启用 HS 数据路径。 如果是这种情况、则必须实现对 DPHY440的 I2C 访问、并使用 I2C 寄存器命令禁用 LP、并仅强制进入 HS 模式。

    谢谢

    David