This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:DP83TD510E-EVM 原理图

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E-EVM, DP83822I, DP83848K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/967189/dp83td510e-evm-dp83td510e-evm-schematic

器件型号:DP83TD510E-EVM
主题中讨论的其他器件: DP83822IDP83848K

 大家好、

我们需要检查 DP83TD510E-EVM 原理图的 PDF 版本。 请帮帮我。 我们是否可以将  原理图中的 DP83822i 更改为 DP8384K?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    是的、这应该可以。 我是否可以问、为什么 DP83848K 比 DP83822更可取?

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    83848位于它们 的库中。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    是的、这对于 RMII 来说是可以的。 如果您有任何其他问题、请打开新主题。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    您是否还能提供     DP83TD510E-EVM 的更清晰的原理图 ? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我已通过电子邮件联系我们。 我将关闭此主题、我们可以离线继续讨论。

    谢谢、

    Nikhil