主题中讨论的其他器件:DS250DF230、 DS250DF210、
我已经设置了电路板、尝试使回路模式工作、但无法获得 CDR 锁定。 我正在为电路板提供3.3V 电压。
- 在 EVM 用户指南的 P5中、显示我需要安装 J41并保持 J45打开。 我只想确认这是错误打印。 我将 J41打开并将跳线安装到 J45、因此芯片上有2.5V 电压。
- 我必须将 MXP40连接器连接到电路板、并使信号从 TX0P -> RX0P、TX0N -> RX0N 等... 所有信号。
- 我能获得的最好的结果是通道1上的"检测到信号"(但通道0上没有)、并且我无法获得 CDR 锁定。
- 您能告诉我需要做些什么才能获得 CDR 锁定吗?
在 CDR 选项卡上、我有:预锁定输出:图形发生器、后锁定输出:重定时数据、数据速率:10.3125Gbps
PRBS Gen/Checker:启用、PRBS31。
非常感谢您的帮助!
Jack Lin