This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G17DBVT 烧伤

Guru**** 2506575 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27517, SN74AHCT1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/967630/sn74lvc2g17dbvt-burns

主题中讨论的其他器件:UCC27517SN74AHCT1G125

您好!

我们有来自同一 IC 的2个并联的缓冲器。 P/N 是  SN74LVC2G17DBVT.e2e.ti.com/.../6170.schematic.pdf

1m 电缆+多路开关后、输出负载为50欧姆。 (请参阅随附的原理图)

有时、缓冲器会烧坏。

然后、输出信号摆幅为2V 至5V、而不是0V 至5V。

*是否允许有2个并行缓冲器?

*拉电流或灌电流为100mA。 每个缓冲器的电流通常为50mA。 这是否正常? (根据绝对最大额定值)

此致

米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    允许并行 CMOS 输出。

    但是、不能保证电流完全平等共享。 50mA 的绝对最大额定值是您不想降低可靠性时应远离的值。

    我将并联四个输出。 但是、即使是这些也仍然具有特定的输出阻抗。

    Ω UCC27517等蛮力栅极驱动器(不需要 SN74AHCT1G125电平转换器);它的输出阻抗为6 Ω(拉电流)或0.6 (灌电流)。