This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83620:DP83620 - 100Base-FX 输入差动要求

Guru**** 2894430 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/966053/dp83620-dp83620---100base-fx-input-diff-requirements

器件型号:DP83620

在100BaseFX 模式下、您能告诉我 DP83620的接收器共模电压和最小/最大差动摆幅是多少?

我们有一个应用、其中我们交流耦合到一个以~ 400mV 单端摆幅驱动 CML 的光学模块。

100BaseFX 模式下的接收器是否有任何输入抖动或脉冲对称要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich、

    您能否分享显示光纤连接的原理图或应用图。  

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vikram、

    我无法提供我们设计的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在 Rx 引脚上连接了外部电阻分压器? 他们的价值观是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、该接口是交流耦合的、对于 LVPECL、我们将其偏置为80欧姆、超过130欧姆。  摆幅是 CML 电平。 700-1000mV Vdiff p-p

    350mV 至500mV SE 设置为大约2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于假期、获取所需信息存在一些延迟。 我希望在12月29日之前向你作出澄清。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikram、

    我知道。 感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich、

    由于 DP83620是一种旧器件、因此无法找到数据表中未包含的一些设计参数。 但以下是我可以找到的内容:

    100BASE-FX 接收器

     

     

     

     

     

     

     

    输入电压

    输入差分电压 pk-pk

    0.22.

     

    1.8

     

    抖动容差

    接收抖动容差

     

     

    0.45.

    用户界面

    因此、如果我们可以确保 PHY 的接收器引脚上的眼图显示在0.55UI 下打开超过0.22V 的 pk-pk、83620应该可以正常接收。

    此外,如果我正确理解了您的应用图,它与数据表中的内容非常相似:

    正如您提到的接收器也是交流耦合的(板载电容或通常在光纤收发器中)、将电阻分压器放在接收器引脚上将负责处理共模。

    请注意、我是否知道选择 DP83620的原因。 您是否查看了我们最近的100Base-FX 部件:DP83822? 它可以帮助您缩减 BOM。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新连接数据表中的光纤电路图: