This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9554A:支持热插拔

Guru**** 2904830 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9554A, TCA9554

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/967406/tca9554a-does-this-support-hot-insert

器件型号:TCA9554A
主题中讨论的其他器件: TCA9554

大家好、

我想使用1个 TCA9554或 TCA9554A 来扩展 GPIO,这些 GPIO 将连接到光学模块的某些信号、该信号将被热插入到我们的板中。

那么、我想知道 TCA9554或 TCA9554A 是否支持热插拔? 还是支持我上面提到的应用场景? 如果不是、您能否帮助推荐更合适的解决方案?

输入电压和输出电压均为3.3V、通信速度小于1kHz。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、

    我们的器件可支持这些电压范围、但您需要确保插入期间的瞬变不超过数据表中指定的绝对最大值。 这可能需要您包含 TVS 二极管或肖特基二极管、以便在插入的负载具有电感时抑制负/过压摆幅。

    -Bobby